请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 尊敬的 TI:
由于 CRA 和 NIS2要求、我们必须将 Linux 内核更新为最新版本(持续)。
我认为,我们不是唯一必须遵守即将出台的欧盟法规的人!
产生的问题是:
- 您是否打算将提供的 Linux 内核容纳到更新版本或更新版?
- 如果没有、您是否有合作伙伴、我们可以联系以帮助我们?
- 您是否提供能够提供一个 DSP 和2个 PRU、从而获得更新版 Linux 内核的 ARM 处理器?
- 还需要有一个长期的解决办法。
期待您的回复。
提前感谢、希望您能尽快答复。
此致
杰瑞