This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 OMAP-L138兼容 CRA 还是可以使用合适的后续产品?

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358310/omap-l138-is-it-possible-to-be-cra-compliant-with-omap-l138-or-a-decent-follow-up-product

器件型号:OMAP-L138

尊敬的 TI:

由于 CRA 和 NIS2要求、我们必须将 Linux 内核更新为最新版本(持续)。

我认为,我们不是唯一必须遵守即将出台的欧盟法规的人!

产生的问题是:

  1. 您是否打算将提供的 Linux 内核容纳到更新版本或更新版?
    1. 如果没有、您是否有合作伙伴、我们可以联系以帮助我们?
  2. 您是否提供能够提供一个 DSP 和2个 PRU、从而获得更新版 Linux 内核的 ARM 处理器?
    1. 还需要有一个长期的解决办法。

期待您的回复。

提前感谢、希望您能尽快答复。

此致

杰瑞