This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:如何在 U-Boot 2024.04中回归以获得独立示例?

Guru**** 2544900 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353236/omap-l138-regression-in-u-boot-2024-04-for-standalone-examples

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、、 AM62P

您好!

我正在尝试切换到下一个 ti-staging 版本(2024.04)、但在使用独立应用程序时、编译会失败:

由于提交 ac44c6cf957a91cea5271334c2d6e6cd867cb5d6、现在有必要明确地启用 API 支持以便构建示例。

如果我这样做、例如将以下内容添加到 omapl138_lcdk_defconfig

CONFIG_API=y
CONFIG_EXAMPLES=y

然后我从 arch/arm/lib/memset.S 中得到编译错误。

在 U-Boot 2023.04中、这不是问题、因为只需要 CONFIG_EXAMPLES。

感谢你的帮助。

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    适用于 OMAP-L138的 TI SDK 尚未迁移到2024.04。 您所描述的问题看起来与 OMAP-L138器件无关、但是 U-Boot 社区进行了一些更改。 请向社区寻求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纸槽正确。 2024.04目前处于迁移阶段、尚未完成该端口。

    Julien、

    1.感谢你指出,但,将采取一个看和继续谈话在 uboot 主线邮件列表.  

    此外、ti-staging u-boot 2024.04仅在此处列出的平台上验证: https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/ 您在存储库中看到的所有其他作为代码/配置的 TI soc 变体都需要从社区支持角度查看(包括 omapl138)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    1.更确切地说,似乎只有子文件夹 examples/api/受到影响。
    我想这在达芬奇技术上已经有一段时间没出现了、但现在只在主线变更时出现。
    因此、我不确定这是否纯粹是主线问题。

    2.感谢 CI/CD 链接,我不知道。
    对于其他平台、您所说的"需要从社区支持的角度进行审核"是什么意思?
    实际上、我参考的其中一个 器件是 https://git.yoctoproject.org/meta-ti/tree/meta-ti-bsp/conf/machine、 无论如何它似乎是大多数 SDK 的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、

    1. OMAPL138 暂时处于主线/社区支持系统中。 正如您在 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138上看到 的、我们多年来一直致力于开发经过完全验证的 SDK 版本。  

    2.即使从 CICD 的角度来看,OMAPL138的原因也是相同的。  我提到该链接的原因是在基线稳定后基于2024.04发布的较新设备和 CICD 快照(新设备除外是 AM62/AM64/AM62A/AM62P 等)。  

    3.在" ">git.yoctoproject.org/.../machine">>上、并非社区 Yoctoproject 中存在的所有配置都经过 SDK 版本。 这些配置中的一个子集专门的传统平台是在社区自愿处理的。

    根据我的调查、一旦新器件的 scarthgap 和2024.04基线成熟、我将在 uboot 和 Yocto 邮件列表中开启一个对话。

    希望它得到澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实,感谢后续行动。