请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J722SXH01EVM 该 IO 扩展器位于 I2C 地址0x22上、并读取引导引脚。
它还具有缓冲器、在正常运行期间将其与引脚配置隔离。
J722S 的任何操作(u-boot USB DFU 模式、正常引导等)是否需要 IO 扩展器、我们是否可以在最终设计中将其删除?
它位于 J722S EVM 原理图的第56页:

清理有关此部件的其他帖子、它似乎只在热启动场景中相关。
假设您遇到内核紧急情况,请设置引导模式引脚,然后自动进入恢复模式。
我们不打算这样做、但希望确认这些正常功能不依赖它。
谢谢。
埃文