This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X SKEVM PROC114E3

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: PLMR-3P-PEODET, AM625, EDGE-AI-STUDIO, PIONX-3P-SW-EVSE, MCW-3P-FACEREC, QT-3P-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1357004/am625-am62x-skevm-proc114e3

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: EDGE-AI-STUDIOPIONX-3P-SW-EVSEMCW-3P-FACEREC、PLMR-3P-PEODET QT-3P-GUI

您好!

我目前正在使用 AM625电路板。 我需要以下功能的源代码用于 Android 构建。

EDGE-AI-STUDIO

www.ti.com/.../EDGE-AI-STUDIO

2.PIONX-3P-SW-EVSE

www.ti.com/.../PIONX-3P-SW-EVSE

3.MCW-3P-FACEREC

www.ti.com/.../MCW-3P-FACEREC

4.PLMR-3P-PEODET

5.QT-3P-GUI

https://www.ti.com/tool/QT-3P-GUI

您能给我提供 Android 和 Yocto 项目的源代码吗?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    EDGE-AI-STUDIO

    www.ti.com/.../EDGE-AI-STUDIO

    [/报价]

    此产品不以源代码形式提供。 如果您正在寻找具体的详细信息、请告诉我、或许有一种方法可以为您提供帮助。

    2.PIONX-3P-SW-EVSE

    www.ti.com/.../PIONX-3P-SW-EVSE

    3.MCW-3P-FACEREC

    www.ti.com/.../MCW-3P-FACEREC

    4.PLMR-3P-PEODET

    PLMR-3P-PEODET

    5.QT-3P-GUI

    [/报价]

    这些是第三方产品。 您希望直接联系各自的合作伙伴、并咨询他们、了解有哪些选择可以以源码形式获得产品或产品部件。

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。  

    我需要该 EDGE-AI-STUDIO 的预构建二进制文件、无论是用于 Android 还是 Yocto 映像。

    此产品不以源代码形式提供。 如果您正在寻找具体的详细信息、请告诉我、或许有一种方法可以为您提供帮助。

    [/报价]

    如果是这种情况、我可以从哪里获得此方面的软件支持。 至少我需要它的 Yocto 源。 您能尝试提供吗?

    这些是第三方产品。 您希望直接联系各自的合作伙伴并咨询他们、以了解有哪些选择可以以源格式获得产品或产品部件。
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果出现这种情况,我可以获得此版本的软件支持[/报价]

    如果您需要相关的软件支持、请使用您的特定问题打开一个新的 E2E 主题。 然后、这将由专门的主题专家进行处理。

    至少我需要 Yocto 源来提供此信息。 您可以尝试提供它吗。

    这是 TI.com 上的一款在线工具、不能通过 Yocto 实现自构建。

    此致、Andreas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    正如您所说、我将为此打开一个新话题。 我已经使用 Yocto 源代码为 imx8mm 电路板使用 NXP、并且具有相关的元层。 我能否为我的 am62x 编译集成同一个元层、现在请您详细说明一下。 我需要在 am62x 板上执行 Modbus 和 BACnet 协议。 我所拥有的元层上包含了 Modbus 和 BACnet 层。 您能帮助我吗?

    如果您需要此方面的软件支持,请打开一个新的 E2E 主题,其中包含您的特定问题。 然后由专门的主题专家处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我是否可以为 am62x 版本集成相同的元层?您也可以详细说明这一点。

    如果您希望设置 Yocto 构建环境来为 AM62x 生成目标映像、则可以按照此处的说明进行基本设置: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_09/exports/docs/linux/ 、Overview_Building_、the_SDK.html、然后、就额外功能而言、您所需的任何其他功能都可以将额外程序包添加到 conf/local.conf (如果软件包已存在于 SDK 提供的层中)、或向 conf/bblayer.conf 信号。

    此致、Andreas