This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356291/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

您好!

我们致力于  TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-EVM-09_02_00_05 并尝试启动 MCU2_1、MCU3_0、MCU3_1、MCU_4_0、MCU4_1内核。 我们已经能够使用处理器 SDK 构建一些测试应用、希望在 Blink_Test 相应内核上加载特定于核心的固件(例如:GPIO_L52、FreeRTOS_MCU2_1_RELEASe.xer5f)。

我们当前在 A72内核上运行 PSDK Linux、希望了解通过 u-boot 加载固件的过程。 请提供有关该主题的帮助。 此外、我们希望了解是否 可能通过 tiboot3加载固件。 如果是、那么一些文档链接对于这方面的内容确实很有帮助。

提前感谢、

斯里尼瓦桑