This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:DDR ECC 问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322452/processor-sdk-am64x-ddr-ecc-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

大家好、 在 DDR_ECC_test.c 中、

TI 提供了一个有关如何在中断处理程序中处理 ECC 的良好示例。  

因此、 我想 确认一下1。 DDR  控制器  不会 自动校正 ECC 问题、对吧?

2.如果 DDR 内的执行代码有 ECC 错误会发生什么情况。  例如:我将 main 放入 DDR 0x80000000中、 如果 main 函数具有 ECC 错误、则会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    Unknown 说:
    2. 如果 DDR 内的执行代码有 ECC 错误会发生什么情况。  例如:我将 main 放入 DDR 0x80000000中、 如果 main 函数存在 ECC 错误、则会发生什么情况?

    如果代码也从 DDR 执行、并且如果在该地址处的计算值和参考值(即 ECC 错误)之间存在 ECC 值不匹配、则内核将进入中止状态。 因此、TI DDR ECC 示例从 MSRAM 运行。 (您可以检查示例的 linker.cmd 文件)

    [quote userid="587615" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322452/processor-sdk-am64x-ddr-ecc-question 这样 我就来 确认1. DDR  控制器  不会 自动校正 ECC 问题、对吗?

    是的、在您读取时、single-bit 错误会为您提供纠正后的值、但纠正后的值不会在存储器中更新。 用户需要自行更正损坏的存储器位置。 (附上以下 AM64x TRM 的屏幕截图)

    仅检测双位错误、发生双位错误时无法恢复原始值。

    此致、

    尼哈尔·波图鲁