This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:错误链接 TIREX AM64x EVM 全新 AM64x Academy 9.00.00.00 v2快速入门指南

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1321992/am6442-broken-link-tirex-am64x-evm-quick-start-guide-to-new-am64x-academy-9-00-00-00-v2

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

在路径中

快速入门指南(TI.com)

后续步骤中的链接损坏、

我认为、这个问题应该被修正、以指向新改写的 AM64x Academy (TI.com)中的内容

也许这是什么?? (与 Nick Saulnier 联系 )

虽然这些 文档已修复、但可能我们可能需要 对 TMDS64EVM 基准弃用 GP 类型、因为您不是在这些 EVM 上没有 HSFS 类型 IC 的情况下制造这些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的报告。 是的、我们不得不弃用旧的 AM64x Linux Academy (仅涵盖 Linux)来将其替换为新的 AM64x Academy (目前具有 Linux、多核和安全性、并且在未来将根据 当前 Academy以及目前尚未编写的 PRU 模块和其他模块添加 MCU)。

    我们正在跟踪多个需要更新的 URL、但我认为我们的雷达上没有显示 EVM 入门指南。 我会确保它得到更新、我也会传递您对 GP 基准的反馈。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:我想知道这些文档链接是否可以由9.2版 AM64X SDK 提供补丁(并预测何时)-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我们正在从几个角度着手解决这一问题-看看手动更新链接、以及考虑将 URL 重定向从过时的链接添加到新版本的学院。 我对这两件事都没有固定的时间框架、但它们都在飞行中。

    如果您曾询问我们何时可以期待完整的 AM62x SDK 9.2版本、开发就快完成了。 除非我们在测试和验证过程中遇到一些问题、否则我预计会在3月举行、在这种情况下、时间可能会推迟到4月。

    此致、

    尼克