This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:4GB LPDDR4存储器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322201/am625-q1-4gb-lpddr4-memory-device

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

尊敬的 Champs:

是否推荐使用可与 AM625配合使用的汽车级4GB LPDDR4器件? SK-AM62-LP EVM 上只有2GB。

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 AM625、则必须使用 DDR4实现高达4或8GB。  我还没有公开看到 x16 4GB LPDDR4、你必须询问内存供应商、他们的网站上是否有可用的东西。   

    此致、

    詹姆斯