主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好!
请告诉我、我们是否有可从 MCU2_1中使用的 CAN 示例。
此致、
Frangline。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查找需要在 MCUSW 和 Linux 上应用的必要补丁以便协同工作。
e2e.ti.com/.../CAN-Profile-App.zip
此致
M·塔伦
|diff --git a/mcuss_demos/mcal_config/mcal_config/mc52 out博 Can_Cfg 特/生成/ soc /j721e/MCU2_1/include/mcuss_demos/mcus_config/mcal Can_Demo_Cfg Can_Demo_Cfg outputputput/generated/mcub/j721e/mcub_1/include/mcus.h soc Can_Cfg
|索引5a28da5..6f8f112 100755
|---a/mcuss_demos/mcal_config/mcal_config/mc100 output/generated/mcust/j721e/mcu2_1/include/include.h Can_Demo_Cfg soc Can_Cfg
|++ b/mcuss_demos/mcal_config/mcal output/generated/mc721e/mcu2_1/include/include.h Can_Demo_Cfg soc Can_Cfg
----------------
文件到补丁:/home/mircea/Downloads/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/mcusw/mcuss_demos/mcal_config Can_Demo_Cfg output/generated/MCU2/j721e/MCU2_1/include/MCU2.h soc Can_Cfg
修补文件/home/mircea/Downloads/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/mcusw/mcuss_demos/mcal_config Can_Demo_Cfg output/Generated/MCU2/j721e/MCU2_1/include/MCU2.h soc Can_Cfg
HUNK #1在116时失败。
1out 1 hunk 失败--将拒绝项保存到文件/home/mircea/Downloads/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/mcusw/mcuss_demos/mcal_config Can_Demo_Cfg 中 output/generated soc / j721e/MCU2_1/include/cart.h.Rej Can_Cfg
在输入行31找不到要修补的文件
也许您应该使用-p 或--strip 选项?
由此导致的文本为:
来自印度的同事在 IPC 应用程序中使用08、我只是对哪一个感到困惑、所以我尝试同时使用这两个值。
在09它工作,没有问题。
我编译了、但由于您没有提供哪些引脚和波特率、独木舟工具上没有显示任何内容。
修补程序中有4个名称的 DTS、我将修补程序添加到 Linux 内核目录中的修补程序中、并进行编译和安装。
要么我做错了事情、要么补丁不起作用。
当您有时间坐下进行调试时。
BR、Mircea
您好、Mircea:
我之前也发送了电子邮件、要使用 J27引脚、关于波特率设置、您可以看到用户指南 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_can_profile_top.html
我已经与您分享了 k3-j721e-common-proc-board.dts ,只有1个将出现在 Linux 中,你需要构建它,并将现有的 k3-j721e-common-proc-board.dTB 文件替换为更新的文件。
完成此操作后,对于 MCU2_1,将链接新的可执行文件(can_profile_app_MCU2_1_release.xer5f),默认情况下,您将在 MCU2_0上获得视觉应用可执行文件,将其替换为 ipc_echo_test_mcu2_0_release.xer5f。
因为 MCU2_0上的视觉应用也可以使用 MCU2_1内核、以避免将 MCU2_0与 IPC 回波测试链接、并将 MCU2_1与新的可执行文件链接。
如果您对此有进一步的疑问,请联系 Frangline。
我出错或补丁不起作用。
我已经在最终完成了测试、与 Linux 一起、一切都正常。
此致
M·塔伦
这是我看到的 CAN 帧:
时间 CHN ID 名称 事件类型 目录 DLC 数据长度数据
504.874838 CAN 1 C0x CAN FD 帧 Rx 15 64 AA BB CC DD EE FF 22 44 AA BB CC EE FF 22 44 AA BB CC EE FF 22 44 AA BB CC EE FF 22 44 AA BB CC CC DD EE FF 22 44 AA BB CC DD EE FF 22 44 AA BB CC DD EE FF 22 44 AA BB CC DD EE FF 22 44
您好、Mircea:
很高兴听到这个消息。
是达到特定的计数值后、CAN 消息将停止。
除了 Linux 和 MCUSW 中的上述更改外,您还可以在 uboot 中添加少量更改以避免将来出现任何错误。
此致
M·塔伦
您好!
是的、我们提供 EB tresos 配置包以及许可证。 您可以访问 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238147/faq-tda4vm-how-to-get-eb-tresos-studio-for-mcal-development-and-customer-license
您还可以查看 MCUSW 用户指南中的安装和使用步骤。
此致
M·塔伦
您好、Mircea:
我 在 Linux 运行时已将 CCS 调试器连接到 MCU2_1、没有遇到任何问题。 您不应将 A72 (停止内核)连接到正在运行可执行文件(本例中为 MCU2_1)的内核并加载符号。 这就是我调试问题并进行更改的方式。
此外、我还分享了在 uboot 自身而非 Linux 过程中初始化收发器的步骤。 即使这样也不会造成任何问题。 我记得您根本没能在 TDA4VM 上连接 CCS、并要求更换电路板。
如果您在 CCS 连接和设置中遇到问题、请联系 Frangline。
此致
M·塔伦
您好、Mircea:
好的、当然可以。
此致
M·塔伦
谢谢你,有没有理想的地方,当纯净的许可证将到达? securedownload 中的 zips 不包含此处所述的"README": https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_cfg_ug_top.html#mcusw_cfg_ug_req_activation_key
您好、Mircea:
我已经分享了一个常见问题解答、用以应用 EB tresos 许可证。
通常需要3-4天的时间才能获得批准。
此致
M·塔伦