This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:导致网络连接出现问题的最新 QNX7.1

Guru**** 2002735 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1321669/tda4vm-latest-qnx7-1-causing-issue-in-network-connection

器件型号:TDA4VM

1.之前我们针对 TDA4VM 目标使用 QNX7.1 SDP 封装。 似乎 QNX7.1中有一些更新。
如果我们在网络连接中尝试最新的发现的问题。 即、我们无法对网络上的另一个节点执行 Ping 操作。
但如果我们使用由工厂提供的旧版本(无更新) QNX7.1 SDP,则可以按预期工作。

2.以下软件包是否与最新的 QNX7.1兼容? 请澄清。
RTOS -dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_02_00_05.tar.gz
QNX -dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-qnx_j721e_08_02_00_03.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供所看到问题的详细信息?

    TI SDK QNX 版本根据 QNX 的特定一组交付产品进行测试。  TI SDK 发行说明中列出了 QNX SDP 7.1相关关系。  对于 TI SDK 8.2、请参考以下内容:

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试使用以下脚本配置以太网、但失败、出现以下错误、无法进一步进行 SSH 登录。

    未分配 DHCP IP、并且未对另一个节点执行 ping 操作。

    脚本:
    ----------------
    io-pkt-v6-hc -d cpsw2g
    等待
    if_up -p am0
    等待
    ifconfig am0 up
    等待
    dhclient -nw am0
    等待
    ifconfig -v
    开发人员-私人

    错误:
    ----------------
    Jan 01 00:00:01.616 tisci_mgr.131085 slog 55 ti_sci_msg_xfer (252):ACK 上的 sciclient 服务调用失败
    Jan 01 00:00:01.616 IO_pkt_v6_HC.167956 slog 0 [UDMA]
    Jan 01 00:00:01.616 IO_pkt_v6_hc.167956 slog 0 [错误] UDMA RX 流配置失败!!!
    Jan 01 00:00:01.616 IO_pkt_v6_HC.167956 slog 0 [UDMA]
    Jan 01 00:00:01.616 IO_pkt_v6_hc.167956 slog 0 [错误] UDMA RX 流量阈值配置失败!!!

    注:

    使用旧 SDP 7.1进行测试时未观察到相同问题。

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述脚本分为多个单独的步骤、SCI 错误会在什么位置发生?

    在上面链接的 SDK QNX 版本说明中、列出了测试所依据的 QNX SDP 7.1版本:

    这与该主题中引用的"新 SDP 7.1"与"旧 SDP 7.1"有何关联。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与该主题中引用的"新 SDP 7.1"与"旧 SDP 7.1"有何关联。

    >>基本上,QNX 用最新版本的实用程序更新 SDP7.1。

    例如,旧的 SDP7.1包含 python3.8,而新的 SDP7.1包含 python3.11。

    另一个更新:

     最新 SDP7.1导致网络连接出现问题。 位 外观兼容性问题 。  
      i) 如果我们将最新的 SDP 与 TI 网站上提供的最新 SDK_09一起使用、则不会发现问题。
      ii)如果我们将最新 SDP 与现有 SDK_08一起使用、则表明存在问题。  
          解决方法:在此方案中、从旧 SDP 复制了 IO_pkt_v6_HC、并替换为最新 SDP。 未发现问题。

    请建议解决此问题。

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Udhay,

    您能否提供"旧 SDP 7.1"和"新 SDP 7.1"的构建 ID /封装 ID /封装版本。  如果 TI 需要与 QNX 讨论、则必须具备这些详细信息。

    TI 会并行研究这一点。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sdp_5F00_info.zip

    我们无法安装从 artifactory 下载的旧 SDP、因此分享了可能的软件包信息。

    以及有关最新 SDP 共享完整软件包信息。

    请查找附件

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udhay、您好!

    我们还会检查最新软件包、并根据您的共享软件包信息告知您。

    BTW,您是否已将此问题报告给 BlackBerry QNX? 他们的回应是什么?

    什么是以上所指的 artifactory? 我们是否应该从 QNX 软件中心下载 SDP 7.1包?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我们已将此问题报告给 QNX。 但我们尚未收到这方面的解决方案。

    请查看可从 QNX 软件中心下载的 SDP7.1。

    我们用于工程的 TI SDK:

    RTOS -https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-bA0wfI4X2g/08.02.00.05/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_02_00_05.tar.gz 
    QNX -https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-9Uglz2olhW/08.02.00.03/ti-processor-sdk-qnx_j721e_08_02_00_03.tar.gz

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udhay、您好!

    此版本(8.2)已有一年多的历史。  您能否试用最新版本、并告知我们 您是否看到相同的版本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    您所指的是否为以下最新版本? 我们在发布之前已尝试过、未发现问题。

    RTOS -https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-bA0wfI4X2g/09.01.00.06/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_01_00_06.tar.gz
    QNX  -https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-9Uglz2olhW/09.01.00.06/ti-processor-sdk-qnx_j721e_09_01_00_06.tar.gz

    是否建议在最新版本中使用?

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢确认。  

    我们需要几天时间来查看是否可以重现您在8.2上报告的问题。 如果我们需要您提供的任何额外信息、我们将返回。

    同时,请继续与 BlackBerry QNX 核实他们发布的旧组件和新组件是否存在不兼容性,并检查其网络库的新版本中的 IO-pkt 网络堆栈是否有任何行为变化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您尝试 wh SD8.2。 请检查并告知我们。

    一次更新: 如果我们使用 SDK8.2 + 最新 SDP7.1 +旧 SDP 的 IO-PKT-v6-HC 网络管理器、则未发现问题。 如您在此处所述、IO-pkt 网络库似乎发生了一些更新。

    我们也会不断检查 QNX。

    此致、

    Udhay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday:  

    一次更新: 如果我们使用 SDK8.2 + 最新 SDP7.1 +旧 SDP 的 IO-PKT-v6-HC 网络管理器、则未发现问题。 如您在此处所述、IO-pkt 网络库似乎发生了一些更新。

    这是一条很好的信息、清楚地表明问题需要由 QNX 来解答。

    但是、我们仍将尝试重现此情况、看看我们是否有一些反馈/解决方案。 会在2-3天内回来。

    谢谢。