This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C25:帮助与 TMS320C31通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322412/tms320c25-assistance-with-communicating-with-tms320c31

器件型号:TMS320C25

大家好!

首先、我无法从下拉菜单中选择我遇到问题的组件。 我需要帮助的组件是  TMS320C31 不是 TMS320C25。

我正在尝试使用 Code Composer (并非 Code Composer Studio)和频谱数字 XDS510PP 探针与 TMS320C31 DSP 进行通信。 遗憾的是、由于该 DSP、软件和探针非常旧、我遇到问题、无法找到资源来解决我的问题。

在为 C3x MPSD PP 仿真器设置 code composer 的导入配置、将仿真器添加到系统配置并运行 code composer 后、我遇到了如下错误:

"无法初始化目标 DSP

I/O 端口= 378

电路板名称:sdgo3x

CPU 名称:CPU"

我正在寻找可能有知识的人来帮助我解决这个问题、并且非常感谢您提供的任何帮助。

此外,我已经谈到了 Ki 这个问题,他建议我张贴在这里。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    您使用的部件 非常旧。

    我已将您的问题分配给相关专家、以便提供一些评论

    此致、

    尼蒂卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你 Nitika ,它真的很感激.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    "无法初始化目标 DSP

    I/O 端口= 378

    电路板名称:sdgo3x

    CPU 名称:CPU"

    [/报价]

    我不是指定的主题专家、也不具备特定器件/设置的相关经验、但我想添加一些通用注释、这些注释可能会有所帮助:

    • 看起来您使用的是传统的并行端口仿真器/设置。 这些并行端口设置不如当今基于 USB 的设置那么强大、并且依赖于 PC 制造商和操作系统版本/设置。 可能值得尝试另一个(传统的) PC 与这个(应该有一个主板内置并行端口,而不是通过扩展卡),和一个不同的操作系统/版本
    • 我想用逻辑分析仪探测 JTAG 信号、以确保有数据/时钟进出仿真器、从而与您的 Code Composer 连接尝试相关。 这将为您提供在硬件级别上进行的至少一些指示帽连接尝试
    • 有时、由于内核/器件的电源状态或安全设置(不确定后者在此处适用)、无法连接到 CPU 内核或器件。 我会深入了解这一点。 例如、在器件上启动/运行某些代码并尝试"实时"连接、而不是在没有运行任何代码的情况下尝试连接到该连接

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    首先、请注意此器件非常旧、以至于我们甚至没有 TI.com 产品页面。 甚至 TMS320C25都太旧了、我们无法在论坛上提供任何硬件或软件设计支持。 因此、我们能够为您提供的支持将非常有限。 我的支持团队中的任何人都没有人对此器件或 EVM 具有相关经验。

    您正在使用哪个版本的 Code Composer?

    运行 Code Composer 的计算机的操作系统是什么? (例如、Windows XP、Windows 7等)。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、我完全理解支持可能非常有限、但我感谢您提供的任何帮助。  

    我正在 为 C3x/C4x 运行 CC4.10。 运行 code composer 的计算机的操作系统是 Windows XP Professional、Version 2002、Service Pack 3。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯、

    使用另一台机器的好方法。 幸运的是,我还有另外两台较旧的机器可以尝试使用。

    我一定会尝试使用逻辑分析仪、我只需要验证我的商店中是否有一个。 如果不是,我将失去运气。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一定会尝试使用逻辑分析仪,只需验证我的商店中是否有一个。 如果不是,我将失去运气。  [/报价]

    如果您需要一个,您只需购买其中的一个(只是一个例子,不是认可) https://www.saleae.com/ 它们是惊人的多用途和易于使用的产品。 如果没有此类器件 IHO、您就无法执行任何嵌入式工作、因此无论如何都值得您进行投资。

    安德烈

    亚斯