主题中讨论的其他器件:TDA4VM、 INA226
在我们的 EVM 板上,Quad Ethernet Ports 扩展板不能完全正常工作。
检测到所有四个 eth 端口。 但 ping 失败。 (更新了 uEnv.txt、其中提及"k3-j721e-evm-quad-port-eth-exp.dtbo"作为覆盖)
内置 ehernet port( eth0)工作正常。 能够 ping 通 google、数据包事务没有问题。
已尝试在4个 eth 端口(ET1到 eth4)之间 ping 通、并已从其他 PC/设备 ping 通其他 eth 端口、但 ping 操作不起作用。
请查看随附的日志。 我们尝试使用 Yocto build 命令,生成命令。 " MACHINE=j721e-EVM bitbake tisdk-default-image "
请告知是否 需要任何配置或缺少任何后续步骤。
谢谢。
Pavan