This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:芯片修订版本1.0的 AM65xx 技术数据表

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1321841/am6526-am65xx-technical-data-sheet-for-revision-1-0-of-chip

器件型号:AM6526

您好!

我要尝试启动一个带有 AM6526处理器的开发板。 似乎主板已安装芯片的修订版本1.0 (订购时不知道如何指定芯片的修订版本)。  处理器器件数据表目前已推出  2.1.是否可以获得1.0版本的数据表。  我正在尝试启动 MMC0接口、发现虽然 AM65xx 评估模块的原理图显示了通过10k 电阻器连接到地的 MMCX_CALPAD、但2.1数据表显示不连接该引脚。  我对1.0 -> 2.0 -> 2.1之间的其他变化很好奇。

还将更新"Sitara 外部存储器接口(EMIF)工具"以支持 DDR4-062E 芯片、或者 AM65xx 中是否存在不支持该速度的限制。

PS Download (PS 下载)链接转至未找到的页面。

提前感谢。

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    能否简单介绍一下您正在从事的项目?  AM65x 的用途是什么、您在使用什么操作系统?  我怀疑您有 TMDX654GPEVM、对吧?  如果您不愿意在公共论坛上分享详细信息、可以通过 m-firth@ti.com 与我联系

    勘误表可在产品文件夹中或通过以下链接找到: https://www.ti.com/lit/pdf/sprz452 我们采用修订版2.1前往产品评估。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用工业以太网连接设备、且 FPGA 连接到 GPMC。 最初考虑使用 TI-RTOS、因为它需要快速低延迟系统。  看起来、对于主处理器、更高版本的 SDK 已弃用该功能、并将较小内核移至 FreeRTOS。  

    我现在必须仔细检查一下自己的电路板、看看我可能针对2.1版(基于 Doc)与基于 TMDX654GPEVM 原理图的1.0版完成的一些项目。

    那么不确定如何处理根据处理器的版本要求不同填充级别的后勤工作、(目前看不到如何订购特定版本)或者未来需要硬件更改的修订版本的可能性。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们只会在产品中配送版本2.1 (其他评估没有选项)。 AM65x 上的支持有限、如果项目可选、我们通常建议迁移至 AM64x。  例如、我们不支持在 R5F 的 Free RTOS 上运行 Etherent/工业联网。  第三方可能支持此内容(例如 VxWorks)、但我们在 AM65x SDK 中不提供该支持。  如果您愿意、我们可以打电话来了解您的项目、并告诉您我们可以在 AM65x 平台上支持什么。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    请参阅以下信息来识别 芯片修订版本。

     

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  在 TI 系统配置工具中、它仅支持1.0和2.0Beta 版本、不支持器件的2.1版本。  使用适合2.1芯片的工具中的2.0Beta 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    谢谢你。

    我建议您查看勘误表并根据用例决定使用2.0。

    此致、

    斯里尼瓦萨