主题中讨论的其他器件:SK-AM68、
您好!
我尝试使用 DCC 调优工具进行实时调优、但 我发现了与下面的链接相同的问题、
我在 gstreamer 中启用了实时调优、如 Gang 提到的。
|
支持对 SDK 9.0进行实时调优、 1.导航至/opt/edgeai-tiovx-modules |
在 gstreamer 中启用实时调优后、我会重新启动电路板、但 DCC 调优工具中没有任何更改。
- DCC 工具中的错误
请求从目标地址192.168.0.5获取原始映像 加载的通信 DLL:itCommun.dll
捕获原始图像时出错
- 设置信息
- EVK:TI SK-AM68
- SDK 版本: ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721s2-evm-09_00_00_08-Linux-x86-Install.bin
- SDK 映像:tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.wic.xz (预编译的 EdgeAI 映像)
- DCC 调优工具版本: 3.1版
- 图像传感器: IMX219原始传感器(RPiV2)
电路板启动时、会显示一些如下所示的错误日志。
特别是, [5.556504] imx219 5-0010:未能读取芯片 ID 219日志出现。
但我可以通过 HDMI 看到 Gstreamer 的摄像头流。
对我的问题有什么影响吗?
- 引导错误日志
-
按任意键以停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
1403个字节在2ms 内读取(684.6 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uenvcmd ...
##错误:"main_cpsw0_qsgmii_phyinit"未定义
k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 不使用 rproc 命令
k3_r5f_rproc r5f@4140000:内核2已在使用中。 不使用 rproc 命令
539832字节读取时间为26ms (19.8MiB/s)
警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败
用 data@addr=0x82000000 539832字节加载远程处理器2:成功!
在21ms 内读取400444字节(18.2MiB/s)
警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败
向远程处理器3加载 DATA@addr=0x82000000 400444字节:成功!
加载"/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_0-fw "失败
加载"/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_1-fw "失败
14381032字节读取时间为268ms (51.2MiB/s)
警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败
向远程处理器6加载 DATA@addr=0x82000000 14381032字节:成功!
9777224字节读取时间为78ms (119.5MiB/s)
警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败
用 data@addr=0x82000000 9777224字节加载远程处理器7:成功!
20593152字节读取时间为821 ms (23.9MiB/s)
76203字节在7ms (10.4MiB/s)内读取
工作 FDT 设置为88000000
在5ms 内读取10448字节(2MiB/s)
在5ms 内读取9302字节(1.8MiB/s)
在5ms 内读取3359个字节(655.3 KiB/s)
##平展设备树 Blob、88000000
在0x88000000使用 FDT Blob 引导
工作 FDT 设置为88000000
错误:保留 FDT 存储器区域失败(addr=880000000 size=2c000000 flags=4)
正在将设备树加载到000000008feea000,结束00008fffff...确定
工作 FDT 设置为8feea000正在启动内核...
[ OK ]已完成控制台系统启动日志[5.508458] imx219 5-0010:未找到电源 VDIG,使用虚拟调节器。
[ 5.521198] imx219 5-0010:未找到电源 VDDL、使用虚拟稳压器
[ 5.528790] gpiod_set_value_cansleep:无效的 GPIO (错误指针)
[ OK ]已完成重新引导和转储 vmcore via [ 5.538295] virtio_rpmsg_BUS virtio0: rpmsg host 为 online kexec.
[ 5.548076] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[5.556504] imx219 5-0010:读取芯片 ID 219失败
[ 5.561816] gpiod_set_value_cansleep:无效的 GPIO (错误指针)
[5.568076] rproc-virtiio rproc-virtio.0.auto:注册 virtio0 (类型7)
[ 5.568086] remoteproc remoteproc0:现已连接远程处理器648000.dsp
[5.568440] imx219:5-0010探测器失败,错误-5
[ 5.587319] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:分配了保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@b6000000
[确定]找到设备/dev/ttyS2.
[ 5.623069] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
[ OK ]已启动 D-Bus 系统消息总线。
[ 5.639429] remoteproc remoteproce1:65800000.dsp 可用
[5.645327] remoteproc remoteproc1:连接至658000.dsp
[5.651439] remoteproc remoteproce1:不支持的资源65538
[7.023532] remoteproc remoteproce5:加载/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_0-fw 失败,显示错误-22
[7.035400] remoteproc remoteproce5:j721s2-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,显示错误-22
[7.045674] remoteproc remoteproc5:启动5e000.r5f
[7.054256] remoteproc remoteproce5:加载/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_0-fw 失败,显示错误-22
[ 7.065903] platform 5f00000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
[7.066703] remoteproc remoteproce5:j721s2-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,显示错误-22
[7.085756] remoteproc remoteproce5: request_firmware failed:-22
[ OK ]已启动网络名称解析[7.105923] remoteproc remoteproce6:5f000.r5f 可用。
[ OK ]已到达目标网络。
[7.115103] remoteproc remoteproce6:加载/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_1-fw 失败,显示错误-22
0;32m OK ]已达到目标主机和网络名称 L[ 7.131251] remoteproc remoteproc 6:j721s2-main-r5F1_1-FW 的直接固件加载失败,显示错误-22。
[7.144079] remoteproc remoteproc6:启动5f000.r5f
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[7.153479] remoteproc remoteproce6:加载/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_1-fw 失败,错误-22
启动启用和配置 wl18xx 蓝牙
[7.165584] remoteproc remoteproce6:j721s2-main-r5F1_FW 的直接固件加载失败,显示错误-22
堆栈...
正在启动容器运行时...
[7.183129] remoteproc remoteproce6:request_firmware failed:-22
-
谢谢。
Hoyeon