This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68

Guru**** 2555730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1321108/am68-am68

器件型号:AM68

尊敬的 TI:

对于新设计、我需要基于 ARM 的处理器以及 VPU 和 GPU。

主要要求与我必须实施的视频输出格式有关。

最终产品必须通过3种不同方式进行配置:

1.管理两个独立的显示板、FHD、1080p 或

2.管理一个面板、带 EDP 接口的4Kp60、或

3. 管理一个面板, 4Kp60与 V-by-One 接口

VPU:

1. H265 HEVC 配置文件 MP/MP10 @ 4K/60fps
2. VP9 @ 4K/60fps
3. H264 AVC 配置文件 BP/MP/XP/HP @ 1080p/30fps
4. MPEG-4配置文件 SP/ASP @ 720p/30fps

GPU: OpenGL ES 2.0。

 哪个 TI 处理器能够管理这些配置?  

谢谢!

此致

科拉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 V-by-one 接口?  

    您能否参阅 J784S4和 J722S2器件?  这些器件能够满足上述许多要求。  

    此致、

    布里耶什