主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好
我对 McSPI DMA 模式有疑问吗?
--
q1:mcu+sdk 样例"mcspi_loopback_dma",
我认为该程序是使用 DMA 将存储器(gMcspiTxBuffer)传输到 TX 缓冲区、将 RX 缓冲区传输到存储器(gMcspiRxBuffer)。
但我认为它 似乎没有设置 uDMA。
在 API 中有什么 uDMA 设置吗?
还是 DMA 模式自动将 FIFO 传输到存储器?
--
问题2:
在 TRM McSPI 中、
我只能找到 DMA 请求、无法找到 DMA 模式的详细信息。
DMA 模式是否意味着"使用 DMA 请求"?
这个 DMA 请求是发送给 uDMA 的信号?
--
问题3:
是否有关于 McSPI RXbuffer 读取时间的任何测试/报告?
我的客户想知道使用 DMA 的64字节读取时间。
谢谢。
GR