This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2GX:K2G EVM U-boot 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1320850/evmk2gx-k2g-evm-u-boot-issue

器件型号:EVMK2GX

大家好!

我有一些关于 K2G 评估板的问题。  

我正在使用评估板: EVMK2GX 要使用它,我下载了 ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin

下面是不同的方法,我已经采取了生成 MLO,u-boot 映像。

  1. 执行 create-sdcard.sh 作为 bin 文件夹的一部分、它将加载预编译的 tarball 和 u-boot 二进制文件。
  2. 其次、移动到 makefile、它是已下载 SDK 中的主文件夹的一部分、并执行 u-boot-spl_clean、u-boot-spl
  3. 此外、手动运行以下命令来编译 u-boot

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean

使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- k2g_evm_defconfig

使 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-

 

在上述所有情况下、最终结果与以下情况相同、u-boot 似乎卡在 DRAM 上

U-Boot 2019.01-gb9a02a7d56-Dirty (1月30日2024 - 11:04:22 -0500)

CPU:66AK2Gx-100 SR1.0

型号:Texas Instruments K2G 通用 EVM

DRAM:

谢谢。

钦坦节日