This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:向 SDK Yocto tisdk-default-image 添加 python 软件包

Guru**** 2537540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1320282/am3352-adding-python-packages-to-the-sdk-yocto-tisdk-default-image

器件型号:AM3352

 在解决分布问题后、我能够成功构建并运行 tisdk-default-image。 生成的图像安装了有限数量的 python 软件包。 在我感兴趣的软件包的 meta-openembedded/meta-python 配方下。 我尝试过几种不同的方法来将它们包括在内而不成功、通常编译会失败。 仍然试图找出所有的包装组和食谱之间的关系。 有人可以提供我必须执行的操作来获取编译中包含的 python 软件包的方法吗?

此致、
P·特里希亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这些问题可能超出了我们的支持范围。 然而,我发现一个链接声称是一个完整的教程添加 python3到 Yocto。 这似乎取决于用例以及您真正需要的许多 python 软件包中的哪一个。 但它们甚至会说明一些自定义配置。 最后的讨论还链接到一些通用 Yocto 帮助。

    https://hub.mender.io/t/how-to-work-with-python-applications-and-modules-in-yocto-project/1135

    如果这对您不起作用、可以向我们提供您正在执行的操作的详细信息以及错误日志。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。 这看起来确实很有帮助。

    此致、
    P·特里希亚诺