请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 在 RTI_APP_UC (1-4)中以及在 SDK 8.6、9.0和9.1上测试的 RTI_TEST_APP 中、中断回调的接收时间远远早于代码序列中的等待延迟。 程序不会等待触发回调。
观察到的输出(针对 UC1):

预期输出(对于 UC1):

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 RTI_APP_UC (1-4)中以及在 SDK 8.6、9.0和9.1上测试的 RTI_TEST_APP 中、中断回调的接收时间远远早于代码序列中的等待延迟。 程序不会等待触发回调。
观察到的输出(针对 UC1):

预期输出(对于 UC1):

您好!
为了配置 RTI CLKSEL 寄存器、需要解锁分区2的 MCU_CTRL_MMR。 否则将会导致编程不被应用、并且示例/测试计算编程 RTI 所需的节拍数量所需的持续时间将不符合预期。 在这种情况下、它不使用示例周期计算所需的时钟源、实际上该时钟源为10秒。 它使用不同的时钟源、因此编程的时钟数不会达到10秒。 RTI 仍按预期工作、但实际上并没有等待10秒。
CD $RTOS_SDK/SDL/
Git 初始化
Git 添加。
git commit -m"init commit"
Git am $path_to_patch_shared_below