This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6671:错误操作

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316588/tms320c6671-incorrect-operation

器件型号:TMS320C6671

您好,

此电路板使用 TMS320C6671ACYPA25芯片来多次联机运行 DSP 程序、但此电路板没有多次启动。 如果未启动、DSP 程序操作会立即暂停、并且 DSP 操作会卡在接口中、如下图所示:请参阅此接口的原因

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、负责的工程师(Sankari)目前在未来 几 周内不在办公室。

    请等待 2周 后回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen,

    您能帮助我们尽快解决吗? 这是相当紧迫的,因为已经有几个这种情况的案例。 非常感谢

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    主板多次未启动

    这似乎是电路板问题。 是否尝试过使用其他电路板? 请记住此处的预期值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当在线运行 DSP 程序并暂停 DSP 程序时、这个情况出现在接口上。 该电路板已经大规模生产、最近有两个电路板经历了这种情况。 我想知道6671是否有这样的错误,如果你能提供解决它的想法

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    在多少块电路板中、这两块电路板是否出现故障?

    在大规模生产中、如果所有主板都通过了测试、并且只有两个主板出现故障、那么很可能是硬件问题。 (我是说"电路板问题"、而不是"处理器芯片- C6671"问题)

    将工作板与不工作板进行比较...

    ---   

    在您的快照中、当使用仿真器- XDS100 V1时、错误代码似乎为"1202"。

    请参阅以下链接、以调试 JTAG 连接性。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#common-errors

    --

    从该错误的旧 wiki 内容中下载-

    ============================

    您正在运行的应用程序已以某种方式锁定 C66x 内核-它可能正在等待永不释放的外设或从未解决的存储器总线争用。 这就是为什么重新启动电路板、重新启动 CCS 或重新加载代码不会改变结果的原因。

    出错时、调试器仍然可以尝试重新获得一些控制权并停止内核、但您的应用程序将处于损坏状态。 此时、您将需要一个 JTAG 调试器来检查器件存储器及其寄存器、以便查看是否可以找到内核挂起的位置或其连接方式。 此外,如果应用程序在折叠之前到达 main (),那么你可以一步一步甚至尝试设置 ETB 跟踪,并尝试至少了解一些锁定的历史。

    此致

    尚卡里