This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1319734/tda4al-q1-tda4al-q1

器件型号:TDA4AL-Q1

地狱 TI 专家。

系统信息

TDA4AL - J721S2X

信息娱乐子卡- J7EXPE01EVM

RTOS SDK 版本 - 09_01_00_06


使用 SDK 的新版本(09_01_00_06)时、运行 VISION_APP 时会显示"过流错误"日志。

我在旧版本(09_00_00_02)中没有看到它。

我在下面附上了日志。

每个 vision_app 都出现了同样的问题、我对问题很好奇。

此致、

JK。

[ 147.011780] tps6594 0-0048:错误 IRQ 陷阱到达 ILIM、BUCK4过流
[ 147.022136] tps6594 0-0048:错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、BUCK1过流
[ 147.029253] tps6594 0-0048:错误 IRQ 陷阱到达 ILIM、Buck2过流

root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# 
root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# ./run_app_tidl_avp3.sh 
APP: Init ... !!!
MEM: Init ... !!!
MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
MEM: Init ... Done !!!
IPC: Init ... !!!
IPC: Init ... Done !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
   152.428784 s: GTC Frequency = 200 MHz
APP: Init ... Done !!!
   152.432354 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
   152.432377 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
   152.432384 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
   152.433712 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
   152.435560 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for HOST !!!


 =========================
 Demo : TIDL AVP Demo 3
 =========================

 p: Print performance statistics

 x: Exit

 Enter Choice: [  146.990425] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK1
[  146.997548] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK2
[  147.004636] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK3
[  147.011780] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK4
[  147.022136] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK1
[  147.029253] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK2
[  147.036357] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK3
[  147.043427] tps6594 0-0048: Error IRQ trap reach ilim, overcurrent for BUCK4
app_avp3: Iteration 0 of 1000000000 ... Done.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经对此有内部 TT。 我们会保留您的帖子。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在即将发布的版本中修复。 这将进行调试、并向您确保不会对功能产生影响。
    此错误消息最近添加到新驱动程序中。 所以对功能没有影响。

    请参阅未来的 SDK 版本说明。

    最后关闭此窗口。

    -基尔西