This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否告诉我、我们是否能够在 Ubuntu 20.04版本中编译 AM62x SDK。 请确认。
以下是我的 环境:
评估板:- AM62B-P1
SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux 版本:09.00.00.03
编译环境:- Yocto 编译环境
此致、
A·库马尔
尊敬的 Kumar:
处理器 SDK Linux v9.x 仅在 Ubuntu 22.04上进行了验证。 不选中"20.04"。
您好、Bin、
如 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_00_00_03/exports/docs/devices/AM62X/linux/所述、Ubuntu_versions.html?highlight=ubuntu v9.x 支持 Release_Specific_Supported_Platforms_ 18.04。 请确认。
此致、
A·库马尔
尊敬的 Kumar:
此信息已过时。
您如何导航到 SDK 文档中的此页面?
您好、Bin、
我进入了文档部分、其中提到了上述信息。
此致、
A·库马尔
尊敬的 Kumar:
感谢报告。 我将为它提交一个内部票证、以便在下一个 SDK 版本中修复。