This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:您能帮我启用 m.2 mmc2到 SDIO wifi 模块吗?

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317678/sk-am62a-lp-would-you-help-me-to-enable-m-2-mmc2-to-sdio-wifi-module

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:AM62A7

您好、TI 团队、

我想在 am62a EVM 上使用 m.2 sDIO wifi 模块,按照上一主题修改 DTS ,但仍然不起作用。

我没有看到启用 mmc2,  

root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps # dmesg | grep mmc2
root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps

您能帮我启用 m.2接口 mmc2控制器以支持 SDIO wifi 模块吗?

我修改的 DTS 是附加的: k3-am62a7-sk.dts , k3-am62a-main.dtsi ,和 mydmesg.txt

e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62a7_2D00_sk.dts.txte2e.ti.com/.../k3_2D00_am62a_2D00_main.dtsi.txt

SDK: ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62axx-evm-09_00_01_03

thankse2e.ti.com/.../mydmesg.txte2e.ti.com/.../proc_5F00_device_2D00_tree_5F00_symbols.txt

Br

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    内核引导日志仅显示已枚举 mmc0和 mmc1接口、但未枚举 mmc2。

    请以补丁格式提供器件树更改。 我无法查看您的整套 DTS 文件以了解所做的更改。

    顺便说一下、您应该不需要修改 k3-am62a-main.dtsi (或相关的任何 dtsi 文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、  

    是的、我无法在 Linux 内核中启用 mmc2。

    请查看我的变化差异, e2e.ti.com/.../my_5F00_diff_5F00_k3_2D00_am62a_2D00_main.dtsi.txte2e.ti.com/.../my_5F00_diff_5F00_k3_2D00_am62a7_2D00_sk.dts.txt

    我试图修改 k3-am62a-main.dtsi ,这是参考 sdhci1: mmc@fa00000 .

    不是必需的配置?  

    谢谢。

    Br

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    ii SDK 9.x 内核中似乎缺少 sdhci2节点。 它在 SDK8.6内核设备树中进行了定义。

    通过将您的 k3-am62a-main.dtsi 补丁与 SDK8.6中的补丁进行比较、我发现以下属性不同:

    +              电源域=<&K3_PDS 157 TI_SCI_PD_Excluse>;

    正确的"电源域"id 应为184。

    +              ti、otap-del-SEL-legacy =<0x8>;

    此 OTAP 值应为"0"。

    请更正此问题、并查看是否至少内核可以枚举 mmc2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我试过您提到的、  

    电源域=<&K3_PDS 184 TI_SCI_PD_Excluse>;

    ti、otap-del-SEL-legacy =<0x0>;

    它仍然没有 mmc2枚举。

    我还下载了 SDK8.6: ti-processor-sdk-linux-am62axx-evm-08.06.00.45,

    在 EVM 上安装到 SD 卡、它也没有 mmc2枚举。 作为 dmesg 日志(dmesg_sdk8.6.txt): e2e.ti.com/.../dmesg_5F00_sdk8.6.txt

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps # dmesg | grep mcm
    [ 1.430599] mmc0:CQHCI 5.10版
    [ 1.471098] mmc0:在 fa1000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [ 1.497384] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [ 1.547351] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa00000.mmc],使用 ADMA 64位
    [ 1.560739] mmc0:已启用命令队列引擎
    [1.565401] mmc0:地址0001处的新型 HS200 MMC 卡
    [ 1.570886] mmcblk0:mmc0:0001 G1M15L 29.6 GiB
    [ 1.575691] mmcblk0boot0:mmc0:0001 G1M15L 分区1 31.5MiB
    [ 1.581749] mmcblk0boot1:mmc0:0001 G1M15L 分区2 31.5MiB
    [ 1.587876] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 G1M15L 分区3 4.00 MiB、chardev (237:0)
    [ 1.598148] mmcblk0:p1
    [1.641599] mmc1:地址为 AAAA 的全新超高速 SDR104 SDHC 卡
    [ 1.648739] mmcblk1:mmc1:AAaa SE32G 29.7 GiB
    [ 1.656170] mmcblk1:P1 p2
    [ 1.738316] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [ 1.743730] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    [ 3.486768] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
    [7.98650] EXT4-FS (mmcblk0p1 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps

    看起来就像 SDK 8.6一样、也没有直接的 mmc2接口。

    你会建议我错过什么吗?

    谢谢

    Br

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请仔细查看、然后再联系您。