This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SDK 09.00.01.08:EDGEAI 多通道演示因内核分页请求而崩溃

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1298879/am62a7-sdk-09-00-01-08-edgeai-multichannel-demo-crashed-with-a-kernel-paging-request

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:TFP410TLV320AIC26SK-AM62A-LP

离开了运行一夜的 Mutischannel 演示,发现它在早晨崩溃。

root@mitysom-am62ax:/opt/edgeai-gst-apps# [21026.592781] Unable to handle kernel paging request at virtual address dead000000000100
[21026.601648] Mem abort info:
[21026.604795]   ESR = 0x0000000096000004
[21026.611177]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
[21026.617857]   SET = 0, FnV = 0
[21026.622117]   EA = 0, S1PTW = 0
[21026.625357]   FSC = 0x04: level 0 translation fault
[21026.630343] Data abort info:
[21026.633335]   ISV = 0, ISS = 0x00000004
[21026.637235]   CM = 0, WnR = 0
[21026.640245] [dead000000000100] address between user and kernel address ranges
[21026.647464] Internal error: Oops: 0000000096000004 [#1] PREEMPT SMP
[21026.653751] Modules linked in: overlay cfg80211 bluetooth ecdh_generic ecc rfkill xhci_plat_hcd rpmsg_ctrl rpmsg_char dwc3 cdns_csi2rx v4l2_fwnode snd_soc_tlv320aic26 crct10dif_ce snd_soc_simple_card snd_soc_simple_card_utils e5010_jpeg_enc dwc3_am62 ti_k3_r5_remoteproc wave5 j721e_csi2rx ti_k3_dsp_remoteproc videobuf2_dma_contig virtio_rpmsg_bus v4l2_mem2mem videobuf2_memops rpmsg_ns videobuf2_v4l2 videobuf2_common ti_k3_common v4l2_async sa2ul videodev tidss mc drm_dma_helper cdns_dphy_rx ti_tfp410 display_connector drm_kms_helper ltc2945 cfbfillrect syscopyarea cfbimgblt at24 pwm_tiehrpwm spi_omap2_mcspi sysfillrect sysimgblt optee_rng fb_sys_fops cfbcopyarea pwm_omap_dmtimer rng_core cryptodev(O) fuse drm drm_panel_orientation_quirks ipv6
[21026.719742] CPU: 2 PID: 1234 Comm: multifilesrc9:s Tainted: G           O       6.1.46-g74c66da4a2 #1
[21026.728952] Hardware name: Critical Link MitySOM-AM62A (DT)
[21026.734513] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[21026.741464] pc : wave5_handle_bitstream_buffer+0xc8/0x1ec [wave5]
[21026.747579] lr : wave5_handle_bitstream_buffer+0x100/0x1ec [wave5]
[21026.753758] sp : ffff800014b339f0
[21026.757060] x29: ffff800014b339f0 x28: ffff00001074a010 x27: ffff000005d44520
[21026.764189] x26: 0000000000000000 x25: 00000000c058560f x24: ffff00001074bcb8
[21026.771313] x23: 0000000000000326 x22: deacfffffffffd58 x21: ffff800015245000
[21026.778438] x20: ffff00001074a000 x19: ffff0000041d5c00 x18: 0000000000000000
[21026.785564] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000ffff042bf9a8
[21026.792688] x14: 0000000100067abf x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
[21026.799813] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000067ac3 x9 : ffff80000105d138
[21026.806938] x8 : ffff00000a3fc658 x7 : 0000000000000030 x6 : 00000000fffffffd
[21026.814062] x5 : ffff0000050fa4f0 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000
[21026.821186] x2 : dead000000000100 x1 : 0000000000000001 x0 : ffff0000050fa000
[21026.828313] Call trace:
[21026.830751]  wave5_handle_bitstream_buffer+0xc8/0x1ec [wave5]
[21026.836499]  wave5_vpu_dec_buf_queue+0x9c/0x424 [wave5]
[21026.841725]  __enqueue_in_driver+0x54/0xf0 [videobuf2_common]
[21026.847486]  vb2_core_qbuf+0x414/0x634 [videobuf2_common]
[21026.852891]  vb2_qbuf+0x9c/0xf0 [videobuf2_v4l2]
[21026.857521]  v4l2_m2m_qbuf+0x7c/0x240 [v4l2_mem2mem]
[21026.862502]  v4l2_m2m_ioctl_qbuf+0x20/0x320 [v4l2_mem2mem]
[21026.867992]  v4l_qbuf+0x50/0x6c [videodev]
[21026.872179]  __video_do_ioctl+0x190/0x3e0 [videodev]
[21026.877195]  video_usercopy+0x21c/0x7e0 [videodev]
[21026.882038]  video_ioctl2+0x20/0x3c [videodev]
[21026.886534]  v4l2_ioctl+0x48/0x6c [videodev]
[21026.890856]  __arm64_sys_ioctl+0xb0/0xf4
[21026.894777]  invoke_syscall+0x50/0x120
[21026.898522]  el0_svc_common.constprop.0+0xdc/0x100
[21026.903306]  do_el0_svc+0x38/0xe0
[21026.906615]  el0_svc+0x2c/0x84
[21026.909666]  el0t_64_sync_handler+0xbc/0x140
[21026.913928]  el0t_64_sync+0x18c/0x190
[21026.917591] Code: 52800020 390ee260 f9404e80 910ea2c2 (f941d6c1) 
[21026.923671] ---[ end trace 0000000000000000 ]---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据"wave5"、"VPU"和"DEC"、此错误必须来自视频解码器 IP。 它在此处使用的是奇数存储器地址(dead000000000100)、这似乎是导致错误的原因。

    您正在运行多少个数据流、并且像素速率大概是多少? 主要想知道通过该 IP 的最大 MP/s。 有关配置的任何详细信息都将非常有用、包括此处使用的分辨率和压缩类型(H264或 H265)。

    如果你有一个允许它的设置,我想知道这个错误是否可以在单一流上重现(可能需要更长的运行时间)。

    我还会找到适合解决该问题的专家、因为比我熟悉的更深入地了解 VPU 堆栈。

    此致、
    雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Reese,我不确定这些问题的答案。  我刚刚启动了默认的 edgeea SDcard 映像、并点击了多通道演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    我理解--我错误地以为你是从命令行启动的。 我将在 howtouninstallmalwarecn.org 下面使用的配置

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上也测试了多通道演示、最终确实会崩溃。 虽然花了一周时间。  看起来在我们的董事会上只需要几个小时。

    Apr 28 17:42:27 am62axx-evm kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    Apr 28 17:42:27 am62axx-evm kernel: Linux version 6.1.46-gf8110d9ce8 (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-l>
    Apr 28 17:42:27 am62axx-evm kernel: Machine model: Texas Instruments AM62A7 SK
    ...
    
    Dec 08 00:00:31 am62axx-evm systemd[1]: Rotate log files was skipped because of a failed condition c>
    Dec 08 16:02:40 am62axx-evm kernel: hrtimer: interrupt took 1109044 ns
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel: Unable to handle kernel paging request at virtual address dead00>
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel: Mem abort info:
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   ESR = 0x0000000096000004
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   SET = 0, FnV = 0
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   EA = 0, S1PTW = 0
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   FSC = 0x04: level 0 translation fault
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel: Data abort info:
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   ISV = 0, ISS = 0x00000004
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel:   CM = 0, WnR = 0
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel: [dead000000000100] address between user and kernel address ranges
    Dec 08 17:12:31 am62axx-evm kernel: Internal error: Oops: 0000000096000004 [#1] PREEMPT SMP
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: Modules linked in: overlay cfg80211 xhci_plat_hcd rpmsg_ctrl snd>
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: CPU: 1 PID: 948 Comm: multifilesrc1:s Tainted: G           O    >
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: Hardware name: Texas Instruments AM62A7 SK (DT)
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: pc : wave5_handle_bitstream_buffer+0xc0/0x1e0 [wave5]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: lr : wave5_handle_bitstream_buffer+0xf8/0x1e0 [wave5]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: sp : ffff80000add3a00
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x29: ffff80000add3a00 x28: ffff000809734010 x27: ffff00080180d120
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x26: 0000000000000000 x25: 00000000c058560f x24: ffff000809735cb8
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x23: 000000000000312e x22: deacfffffffffd58 x21: ffff80000f9b9000
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x20: ffff000809734000 x19: ffff000803adc400 x18: 0000000000000000
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000ffff442c9b88
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x14: 00000001007c185e x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x11: 0000000000000000 x10: 00000000007c1862 x9 : 0000000000000001
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x8 : ffff000802374658 x7 : 0000000000000030 x6 : 00000000fffffffd
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x5 : ffff000809745cf0 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: x2 : dead000000000100 x1 : 0000000000000001 x0 : ffff000809745800
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: Call trace:
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  wave5_handle_bitstream_buffer+0xc0/0x1e0 [wave5]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  wave5_vpu_dec_buf_queue+0x94/0x420 [wave5]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  __enqueue_in_driver+0x3c/0x7c [videobuf2_common]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  vb2_core_qbuf+0x45c/0x5ac [videobuf2_common]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  vb2_qbuf+0x94/0xf0 [videobuf2_v4l2]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  v4l2_m2m_qbuf+0x74/0x23c [v4l2_mem2mem]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  v4l2_m2m_ioctl_qbuf+0x18/0x4f0 [v4l2_mem2mem]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  v4l_qbuf+0x48/0x60 [videodev]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  __video_do_ioctl+0x184/0x3d0 [videodev]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  video_usercopy+0x214/0x6c4 [videodev]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  video_ioctl2+0x18/0x2c [videodev]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  v4l2_ioctl+0x40/0x60 [videodev]
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  __arm64_sys_ioctl+0xa8/0xf0
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  invoke_syscall+0x48/0x114
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  el0_svc_common.constprop.0+0xd4/0xfc
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  do_el0_svc+0x30/0xd0
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  el0_svc+0x2c/0x84
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  el0t_64_sync_handler+0xbc/0x140
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel:  el0t_64_sync+0x18c/0x190
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: Code: 52800020 390ee260 f9404e80 910ea2c2 (f941d6c1) 
    Dec 08 17:12:32 am62axx-evm kernel: ---[ end trace 0000000000000000 ]---
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您在两个平台上运行压力测试--这很有帮助。 估计驱动程序中存在潜在错误、尤其是因为我们在您的板和 EVM 上都看到了该错误。 如果在此失败后尝试重新运行应用程序、它会立即运行还是失败?

    我怀疑驱动程序出现故障并生成了一个以"0xdead"开头的假地址用作基指针。 我将跟踪有关该驱动器的更多信息。

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在此处添加内容、演示应用的源文件位于 git.ti 上。 以下是 AM62A 流水线的文件: https://git.ti.com/cgit/apps/edgeai-gui-app/tree/gst_pipelines/am62a_pipelines.h

    我将在我的 EVM 上独立运行该 gstreamer 命令、以查看我是否可以重现错误。 一种可能是较小的内存泄漏、这就解释了为何两个电路板都出现故障、但您的电路板首先出现故障(根据我的记忆、您的电路板是2GB DDR)

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动器套件上运行了一整晚物体检测、结果也出现了相同的错误。  如果我尝试单击红色按钮来选择其他演示、则鼠标指针会卡住。  但是控制台继续响应。

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# [26596.316407] Unable to handle kernel paging request at virtual address dead000000000100
    [26596.324485] Mem abort info:
    [26596.327316]   ESR = 0x0000000096000004
    [26596.331327]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [26596.336988]   SET = 0, FnV = 0
    [26596.340257]   EA = 0, S1PTW = 0
    [26596.343596]   FSC = 0x04: level 0 translation fault
    [26596.348579] Data abort info:
    [26596.351493]   ISV = 0, ISS = 0x00000004
    [26596.355390]   CM = 0, WnR = 0
    [26596.358428] [dead000000000100] address between user and kernel address ranges
    [26596.365646] Internal error: Oops: 0000000096000004 [#1] PREEMPT SMP
    [26596.371939] Modules linked in: overlay cfg80211 xhci_plat_hcd snd_soc_hdmi_codec rpmsg_ctrl cdns_csi2rx bluetooth dwc3 rpmsg_char v4l2_fwnode ecdh_generic ecc rfkill snd_soc_simple_card crct10dif_ce snd_soc_simple_card_utils e5010_jpeg_enc display_connector dwc3_am62 snd_soc_tlv320aic3x_i2c tps6598x typec snd_soc_tlv320aic3x ti_k3_r5_remoteproc sii902x wave5 j721e_csi2rx tidss videobuf2_dma_contig drm_dma_helper v4l2_mem2mem videobuf2_memops ti_k3_dsp_remoteproc drm_kms_helper cfbfillrect virtio_rpmsg_bus syscopyarea cfbimgblt sysfillrect videobuf2_v4l2 rpmsg_ns sysimgblt v4l2_async ti_k3_common videobuf2_common fb_sys_fops sa2ul snd_soc_davinci_mcasp videodev optee_rng snd_soc_ti_udma cfbcopyarea mc snd_soc_ti_edma snd_soc_ti_sdma cdns_dphy_rx rng_core cryptodev(O) fuse drm drm_panel_orientation_quirks ipv6
    [26596.443906] CPU: 1 PID: 934 Comm: multifilesrc0:s Tainted: G           O       6.1.46-gf8110d9ce8 #1
    [26596.453053] Hardware name: Texas Instruments AM62A7 SK (DT)
    [26596.458627] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
    [26596.465598] pc : wave5_handle_bitstream_buffer+0xc0/0x1e0 [wave5]
    [26596.471755] lr : wave5_handle_bitstream_buffer+0xf8/0x1e0 [wave5]
    [26596.477892] sp : ffff80000acdba00
    [26596.481208] x29: ffff80000acdba00 x28: ffff00080a49a010 x27: ffff0008041f4920
    [26596.488371] x26: 0000000000000000 x25: 00000000c058560f x24: ffff00080a49bcb8
    [26596.495526] x23: 00000000000001aa x22: deacfffffffffd58 x21: ffff80000b5ae000
    [26596.502681] x20: ffff00080a49a000 x19: ffff000808f3f800 x18: 0000000000000000
    [26596.509836] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000ffff6c2c86e8
    [26596.516989] x14: 00000001000c198a x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
    [26596.524142] x11: 0000000000000000 x10: 00000000000c198e x9 : 0000000000000001
    [26596.531294] x8 : ffff000808f3c658 x7 : 0000000000000030 x6 : 00000000fffffffd
    [26596.538447] x5 : ffff00080a4bacf0 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000000
    [26596.545600] x2 : dead000000000100 x1 : 0000000000000001 x0 : ffff00080a4ba800
    [26596.552754] Call trace:
    [26596.555203]  wave5_handle_bitstream_buffer+0xc0/0x1e0 [wave5]
    [26596.561004]  wave5_vpu_dec_buf_queue+0x94/0x420 [wave5]
    [26596.566275]  __enqueue_in_driver+0x3c/0x7c [videobuf2_common]
    [26596.572074]  vb2_core_qbuf+0x45c/0x5ac [videobuf2_common]
    [26596.577522]  vb2_qbuf+0x94/0xf0 [videobuf2_v4l2]
    [26596.582193]  v4l2_m2m_qbuf+0x74/0x23c [v4l2_mem2mem]
    [26596.587225]  v4l2_m2m_ioctl_qbuf+0x18/0x4f0 [v4l2_mem2mem]
    [26596.592768]  v4l_qbuf+0x48/0x60 [videodev]
    [26596.597065]  __video_do_ioctl+0x184/0x3d0 [videodev]
    [26596.602208]  video_usercopy+0x214/0x6c4 [videodev]
    [26596.607179]  video_ioctl2+0x18/0x2c [videodev]
    [26596.611802]  v4l2_ioctl+0x40/0x60 [videodev]
    [26596.616252]  __arm64_sys_ioctl+0xa8/0xf0
    [26596.620190]  invoke_syscall+0x48/0x114
    [26596.623958]  el0_svc_common.constprop.0+0xd4/0xfc
    [26596.628677]  do_el0_svc+0x30/0xd0
    [26596.632005]  el0_svc+0x2c/0x84
    [26596.635071]  el0t_64_sync_handler+0xbc/0x140
    [26596.639350]  el0t_64_sync+0x18c/0x190
    [26596.643033] Code: 52800020 390ee260 f9404e80 910ea2c2 (f941d6c1) 
    [26596.649129] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hmm、因此也在我们的板上复制、并且时间更短。 昨天我运行了一个类似的 gstreamer 流水线几个小时、没有看到任何爬行式的 RAM 使用情况表明存在内存泄漏。 如果内存不足、我就会希望 Linux 的 oom 杀手能够运行/打印(并且可能会杀死整个应用程序)。 我并不感到意外的是、开箱即用演示在发生故障后没有响应。

    由于我试图在独立的 gstreamer 中复制该内容、因此我现在会尝试从 OOB 演示中进行这样做、我会让它尽可能长时间地运行。 如果你可以的话,我也会要求你尝试从命令行运行以下管线--我把这个放在了一个 SH 脚本中,但我直接从 OOB 演示中使用的源代码中提取它。

    e2e.ti.com/.../gst_2D00_oob_2D00_objdet.sh

    如果失败、我想知道它是否会在不重新启动的情况下重新运行。 我试图理解失败的含义,以及它与 wave5 VPU/codec 的状态有多密切的关系。

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 UI 仍崩溃时、我尝试运行流水线。  而 GST-LAUNCH-1.0完全没有打印出来,但让我 ctrl-c 来杀死它。

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# bash -x ~/gst-oob-objdet.sh                                 
    + GST_DEBUG=2                                                                                        
    + gst-launch-1.0 multifilesrc location=/opt/oob-demo-assets/oob-gui-video1.h264 loop=true '!' h264parse '!' v4l2h264dec capture-io-mode=5 '!' tiovxmemalloc '!' video/x-raw,format=NV12 '!' tiovxmultiscaler name=split_01 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1280 src_0::roi-height=768 target=0 split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=320, height=320 '!' tiovxdlpreproc model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 out-pool-size=4 '!' application/x-tensor-tiovx '!' tidlinferer target=1 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 '!' post_0.tensor split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=1280, height=720 '!' post_0.sink tidlpostproc name=post_0 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 alpha=0.400000 viz-threshold=0.600000 top-N=5 display-model=true '!' queue '!' mosaic_0. tiovxmosaic name=mosaic_0 target=1 src::pool-size=4 'sink_0::startx=<320>' 'sink_0::starty=<150>' 'sink_0::widths=<1280>' 'sink_0::heights=<720>' '!' video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=1080 '!' queue '!' tiperfoverlay main-title=null '!' queue max-size-buffers=1 '!' kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true            
    ^C                                                                                                   
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps#

    重新启动后、它将无问题地启动:

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# bash -x ~/gst-oob-objdet.sh
    + GST_DEBUG=2
    + gst-launch-1.0 multifilesrc location=/opt/oob-demo-assets/oob-gui-video1.h264 loop=true '!' h264parse '!' v4l2h264dec capture-io-mode=5 '!' tiovxmemalloc '!' video/x-raw,format=NV12 '!' tiovxmultiscaler name=split_01 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1280 src_0::roi-height=768 target=0 split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=320, height=320 '!' tiovxdlpreproc model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 out-pool-size=4 '!' application/x-tensor-tiovx '!' tidlinferer target=1 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 '!' post_0.tensor split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=1280, height=720 '!' post_0.sink tidlpostproc name=post_0 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 alpha=0.400000 viz-threshold=0.600000 top-N=5 display-model=true '!' queue '!' mosaic_0. tiovxmosaic name=mosaic_0 target=1 src::pool-size=4 'sink_0::startx=<320>' 'sink_0::starty=<150>' 'sink_0::widths=<1280>' 'sink_0::heights=<720>' '!' video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=1080 '!' queue '!' tiperfoverlay main-title=null '!' queue max-size-buffers=1 '!' kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true
    0:00:00.249446060   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x120000: 'AVR (Audio Visual Research)' is not mapped
    0:00:00.249540360   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x180000: 'CAF (Apple Core Audio File)' is not mapped
    0:00:00.249570245   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x100000: 'HTK (HMM Tool Kit)' is not mapped
    0:00:00.249607035   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xc0000: 'MAT4 (GNU Octave 2.0 / Matlab 4.2)' is not mapped
    0:00:00.249633470   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xd0000: 'MAT5 (GNU Octave 2.1 / Matlab 5.0)' is not mapped
    0:00:00.249658710   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x210000: 'MPC (Akai MPC 2k)' is not mapped
    0:00:00.249687925   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xe0000: 'PVF (Portable Voice Format)' is not mapped
    0:00:00.249717475   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x160000: 'SD2 (Sound Designer II)' is not mapped
    0:00:00.249768580   999      0x6cb7760 WARN                 default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x190000: 'WVE (Psion Series 3)' is not mapped
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=6) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    ...
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    Redistribute latency...
    0:00:03.671104723   998     0x1147c6a0 WARN            kmsallocator gstkmsallocator.c:553:gst_kms_allocator_dmabuf_import:<KMSMemory::allocator> Failed to close GEM handle: Invalid argument 22
    New clock: GstSystemClock
    0:00:03.688304620   998     0x1147c6a0 WARN            kmsallocator gstkmsallocator.c:553:gst_kms_allocator_dmabuf_import:<KMSMemory::allocator> Failed to close GEM handle: Invalid argument 22
    0:00:03.704537262   998     0x1147c6a0 WARN            kmsallocator gstkmsallocator.c:553:gst_kms_allocator_dmabuf_import:<KMSMemory::allocator> Failed to close GEM handle: Invalid argument 22
    0:00:09.8 / 99:99:99.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这支持视频解码器 IP 正进入错误状态并且直到重新启动后才恢复的想法。 如果您的硬件/开发设置允许、请让其继续运行。 除了 printk 之外、还会打印任何警告级别或高位消息。 您可以进一步增加 GST_DEBUG 值以生成更多日志、但在3 (info)及更高版本时它们变得非常详细。

    我们也在努力重现问题、以便找到根本原因并解决问题。 此驱动程序的所有者知道该问题并会进行调查。 感谢您的耐心等待。

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果失败,我很想知道它是否会在不重新启动的情况下重新运行。 我试图理解失败的含义,以及它与 wave5 VPU/codec 的状态有多密切的关系。[/报价]

    它不允许我在不重新启动的情况下重新运行它。  在 ctrl-c 上、它也无法正确关闭、我不得不杀死-9。

    43:38:00. / 99:99:99.
    ^Chandling interrupt.
    Interrupt: Stopping pipeline ...
    Execution ended after 48:26:35.687579148
    Setting pipeline to NULL ...
    
    
    
    ^C^C^C^C
    ^Z
    [1]+  Stopped(SIGTSTP)        bash -x ~/gst-oob-objdet.sh
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# kill -9 %1 
    
    [1]+  Stopped(SIGTSTP)        bash -x ~/gst-oob-objdet.sh
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# jobs
    [1]+  Killed                  bash -x ~/gst-oob-objdet.sh
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# fg
    -sh: fg: current: no such job
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# jobs
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# bash -x ~/gst-oob-objdet.sh 
    + GST_DEBUG=2
    + gst-launch-1.0 multifilesrc location=/opt/oob-demo-assets/oob-gui-video1.h264 loop=true '!' h264parse '!' v4l2h264dec capture-io-mode=5 '!' tiovxmemalloc '!' video/x-raw,format=NV12 '!' tiovxmultiscaler name=split_01 src_0::roi-startx=0 src_0::roi-starty=0 src_0::roi-width=1280 src_0::roi-height=768 target=0 split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=320, height=320 '!' tiovxdlpreproc model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 out-pool-size=4 '!' application/x-tensor-tiovx '!' tidlinferer target=1 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 '!' post_0.tensor split_01. '!' queue '!' video/x-raw, width=1280, height=720 '!' post_0.sink tidlpostproc name=post_0 model=/opt/model_zoo/TFL-OD-2020-ssdLite-mobDet-DSP-coco-320x320 alpha=0.400000 viz-threshold=0.600000 top-N=5 display-model=true '!' queue '!' mosaic_0. tiovxmosaic name=mosaic_0 target=1 src::pool-size=4 'sink_0::startx=<320>' 'sink_0::starty=<150>' 'sink_0::widths=<1280>' 'sink_0::heights=<720>' '!' video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=1080 '!' queue '!' tiperfoverlay main-title=null '!' queue max-size-buffers=1 '!' kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true
    
    ^C
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这很有趣、但也不是意外的。 我仍在运行相同的演示应用程序,试图重现并隔离问题--到目前为止已经有~2.5天了。 它尚未产生您看到的错误、但我将让它在周末继续运行并继续监控。 我看不到任何提示内存泄漏的内容

    如果有任何设置或配置似乎使错误更快速/一致地显示、请告知我们。

    仅供参考、我将在大部分假期一直保持活跃、但我们的开发团队可能不会。

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上、我在未修改的情况下从 TI 网站运行 SDK 09 SDcard 映像。 到目前为止,它挂了几次,每一天,一次它花了将近一个星期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板:SK-AM62A-LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题最终显示出来、看起来与您的日志完全相同。 我还在使用入门套件 EVM 上的09.00.01.08 SDK。 当我们了解有关原因和修复的更多信息时、我将提供更新/进度。

    -雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan  

    我已解锁该线程、Reese 目前不在办公室、下周还会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几周前、我得以重现此错误、但此后未能重现、部分原因是测试时间太长。 我们跟踪该错误的路径为 LCPD-37373

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 bug ID 是否仅供内部使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些错误 ID 是内部标记、但 SDK 版本在版本说明中包括一组已知问题/已修复问题、例如:

    基础 Release_Specific_Release_Notes 已知问题:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62AX/09_01_00/exports/docs/devices/AM62AX/linux/SDK.html#issues-tracker

    边缘 AI SDK 已修复问题: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62AX/09_01_00/exports/edgeai-docs/devices/AM62AX/linux/release_notes_09_01.html#fixed-in-this-release

    这也有助于我们了解要查找后续查询的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢提供的信息。