This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:如何使用 RTOS SDK 构建自 appImage

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, AM68A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1318533/am68a-how-can-i-build-self-appimage-with-rtos-sdk

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件:SK-AM68、、 TDA4VL

尊敬的 TI:

我将 FS 在定制电路板上使用 AM68A HS-AM68芯片(两者都是 SK-AM68)、并使用 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_01_00_06。

在此步骤中、我有使用 UART 的引导 SBL。

但我真的不知道如何构建自多内核应用程序。 所有文档都提醒使用测试 SBL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="557529" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1318533/am68a-how-can-i-build-self-appimage-with-rtos-sdk ]但我真的不知道如何构建自我多内核应用程序。 使用测试 SBL 提醒所有文档。

    您说自我多核应用是什么意思?

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH,

    我的意思是构建定制的多核应用程序。 我真的不知道什么是 appimage

    这个 appimage 是一个用户程序还是一个引导文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    appimage 是 SBL (SW 引导加载程序)加载的应用程序映像格式。 应用图像是从 ELF 图像生成的。

    但 AM68A 器件不支持对 R5F 内核(运行 RTOS)进行自定义编程。 对于 RTOS 评估、应使用与 AM68A 等效的 TDA4VL SoC 及其评估板。

    此致

    卡兰