This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:有时会随机设置 CAN 接口编号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317642/sk-tda4vm-sometimes-random-setting-of-the-can-interface-number

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:J721EXSOMXEVM

您好  

我在 TDA4电路板上遇到一个问题。 我正在使用4条 CAN 线路:CAN0-CAN3。 有时在重新启动后为例如 CAN2和 CAN3为空、但其信号位于 CAN7和 CAN8上。 在重新启动后、它将像预期的那样正常运行。

您过去遇到过此问题、对如何解决此问题有什么建议吗?  

在 J721EXSOMXEVM 上也发现了同样的问题

非常感谢、
三木田市