This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:检查在生成 SW10时是否生成中断(在 Arago-A72中)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309759/dra829v-check-if-interrupt-is-generated-in-arago-a72-when-sw10-is-generated

器件型号:DRA829V

我如何才能看到按照"GPIO0_0的运行情况非常好。 如果您使用的是 TDA4 EVM、则可以按下 SW10、即开关10。
并且您可以看到 GPIO 中断正在触发。" (DRA829V:EXTINTn 用作 GPIO 引脚)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    专家目前正在旅行。 请在下周早些时候收到回复。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    Cat /proc/interrupts | grep GPIO.

    您应该会看到 GPIO 中断计数应该增加。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认!

    谢谢