This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:GPIO 内部 PU/GPIO PD 值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317218/tda4vm-q1-gpio-internal-pu-pd-value

器件型号:TDA4VM-Q1

大家好、

对于 TDA4VM-Q1、

我们是否可以知道内部 PU/FPU 的值 PD " 电阻 "哪个引脚?

例如:AH23引脚。 它具有内部 PU/CPU PD、但我们不知道那是什么。

在数据表中找不到它。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们是否可以收到您的相应反馈?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉电阻值列在数据表的"LVCMOS 电气特性"表中。