您好!
是否在 QNX 中支持无 PHY 模式?
环境如下:
TDA4AL SoC 中。
QNX OS 7.1 (TI SDK)
CPSW2G-MAIN 接口
启动命令:
io-pkt-v6-hc -o cpsw2g-main mac-to-mac=1、speed=100
当我们尝试启动 an0 (具有无物理层 RGMII 模式的网络接口)时没有错误
我们还在 Linux 环境上进行了测试。
我们可以通过在 dtsi (fixed-link、speed=100、mode=rgmi-rxld)中设置 CPSW2G 模式来使其正常工作
但在 QNX 中、我们不知道如何为 RGMII-rxld 配置应用类似的设置。
请在 QNX SDK 7.1 + TDA4 AL 板中分享有关调整 RX 延迟的信息。
谢谢你。