This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM 电路板中的 J721E QNX SDK 引导失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317185/sk-tda4vm-j721e-qnx-sdk-boot-fails-in-sk-tda4vm-board

器件型号:SK-TDA4VM
大家好!
根据上次讨论、SK-TDA4VM QNX Academy 演示的建议方法对我们不起作用。
我们已经为 J721E EVM 构建了 TI-PSDK QNX 包、并尝试在 SK-TDA4VM 电路板中对其进行引导。
在启动日志中、我 发现 /dev/sd0.的 SD 卡安装失败 还要知道、我们可能需要在 QNX BSP 的开头配置 SD 卡存储器映射。
我附加了启动日志以供 您参考。
您能就此问题向我们提供建议吗?
此致、
迪内什·库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    以前的帖子没有附件。   关于 SK-TDA4VM QNX Academy 不工作的问题、能否详细介绍一下?  所提供的设置上是否未安装 SD 卡?

    J721EVM 和 SK-TDA4VM 是不同的板。  对于如何在这些设置中使用 MMC1 H/W 模块、是否审阅了电路板原理图并考虑了电路板差异?   QNX BSP 上的任何所需更改都将显示在 SK-TDA4VM QNX Academy 方法中。

    此致、

    kb