This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:使用5.10内核调试 QT 6.2上的 LibGLESv2_PVR_Mesa

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316260/am3358-debugging-libglesv2_pvr_mesa-on-qt-6-2-with-5-10-kernel

器件型号:AM3358

我与一位客户合作时、偶尔会看到其中一个驱动器发生崩溃/挂起。 他们想知道:他们能否获得 libGLESv2_PVR_Mesa .SO -> libGLESv2_PVR_Mesa .SO.1.17.4948957 对于 5.10.183 以便他们能够更详细地探究崩溃?

谢谢。

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    遗憾的是、我们已经停止支持 SGX 驱动程序。 有两个可用选项:

    1) 1)申请源代码、并在达成一致的情况下、客户可以调试问题。

    2) 2)咨询可以支持该问题的第三方。

    基于上述信息、客户似乎可以获得源代码。  如果您想启动 GPU 共享流程、请告诉我、我将通过电子邮件与您联系。  

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal,

    让我们来看看如何共享源代码。 我(或客户)结束时的后续步骤是什么?

    谢谢。

    斯图尔特