This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254 LPDDR4连接

Guru**** 2546690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1315992/am625-am6254-lpddr4-interfacing

器件型号:AM625

大家好!

我使用的是 AM6254ATCGGAALW SoC 的定制板、并将其与 LPDDR4 RAM 芯片连接。  LPDDR4地址总线仅为6位宽、它连接到 soc DDR_A 端口中的前6位、其余未连接。 此连接是否 正确? LPDDR4 RAM 器件型号为 MT53E1G16D1FW046AITA。

如何处理 SoC 上未使用的地址线?

该配置是否涉及性能?

此致、

保罗·恩沃科。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、   在设计电路板的 DDR 部分时、请参阅 DDR 布局指南应用手册:www.ti.com/.../sprad06。  该控制器同时支持 DDR4和 LPDDR4、因此需要使用额外的地址信号。  使用 LPDDR4时、这些额外的地址信号未使用、可以保留为无连接。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发光、

    谢谢你。