This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:TDA4VM 上 Edgeai SDK 的 YOLOv8支持

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314914/processor-sdk-j721e-yolov8-support-on-edgeai-sdk-on-tda4vm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

您好、TDA4 Champ

您能否检查 TDA4和 EdgeAI SDK 是否支持 YOLOv8?  
如果目前无法使用、请说明何时可以使用。

谢谢

此致

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、yoloV8最终不受支持至少在最近的版本中结束、我将再次验证我的发现、并在2个工作日内回复您。

    同时、如果不支持所有层都作为 TIDL 的一部分、则可以使用 OSRT 生成基于 yolov8的模型。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在内部检查了对 yoloV8端到端支持的支持情况。

    这是我们列表中的计划项目、但目前很难在有时间表时对其进行估算。

    暂时这可以在几个月内发布,请查看我们发布标准模型的 edgeai-model zoo repo。

    谢谢!