This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:QT Linuxfb 构建

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314119/tda4ve-q1-qt-linuxfb-build

器件型号:TDA4VE-Q1

尊敬的专家:

我正在尝试构建 QT linuxfb。 /home/fredy/Startjacinto/sdks/ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-09_01_00_06/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/qtbase-native/5.15.7 +gitAUTOINC+358aebba72-r0/git

我已在下面的文件中进行了修改、但它不是生成的。 需要帮助检查如何构建 linuxfb 插件。 谢谢。

   修改日期:  platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.cpp

此致、

张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy:

    如果因为 Linuxfb 插件封装在 qtbase 中,您能尝试运行吗MACHINE=<relevant-evm> bitbake -k qtbase

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经尝试了该生成命令。 用处不大。 你可以请 hlep 尝试在你身边? 谢谢。 SDK0901  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy:

    您是否可以尝试以下步骤:

    1. 为您修改的文件创建增补程序
    2. 将补丁放在 Sources/meta-qt5/recips-qt/qtbase 导向器中
    3. 将增补程序与其他增补程序一起添加到 qtbase_git.bb 中
    4. 重新编译软件包

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    它是相对于服务器文件的。  

    您可以在您的环境中尝试并让我知道如何构建文件吗? 谢谢。

    此致、

    张弗雷迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy:

    我不确定如何在我的环境中尝试它;我没有您编辑的文件。

    它看起来 linuxfb 封装在 qtbase.ipk 中,因此我假设您只需要使用您添加的编辑构建 qtbase 软件包。 按照我的上述指示操作即可。

    要测试插件是否已安装、您是否可以在平台设置为 linuxfb for me 的情况下尝试运行 QT 应用?

    $ ./<qt-app> -platform linuxfb

    此致!
    杰瑞德