This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM335x 上的 USB1 OTG 端口出现故障:未检测到某些闪存驱动器

Guru**** 2554950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1311720/am3358-trouble-with-usb1-otg-port-on-am335x-some-flash-drives-not-detected

器件型号:AM3358

团队、您好!

我在 OTG 模式下使用 AM335x USB1端口、在主机模式下使用 USB0端口。 一切运行正常、但我发现 OTG USB1端口未检测到一些闪存驱动器(笔式驱动器)。 我不确定为什么 USB1端口无法识别某些 USB 设备。 在发生此问题的情况下、如果我执行"cat vBus "、那么 USB1端口可以识别该器件。


此波形使用无法识别的 USB 驱动器。



我看到 D+为低电平、直到我运行"cat vbus"命令。

您能帮助我找到根本原因吗?

提前感谢、
Br、

保罗·金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您使用哪个版本的 SDK 或内核?

    您能否提供"cat vbus"的准确命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    SDK 版本:8.02.00.24



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如何在您的电路板上设计 USB1_ID 引脚? 您能否展示原理图的整个 USB1部分、包括 AM335x USB1端口到 USB 连接器的所有信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

      

    您好、Bin、

    请查看上面的 USB1 OTG 原理图。

    Br、

    保罗·金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    USB ID 引脚 R745 120K 上的电阻器是否是? 它应为0欧姆。 USB ID 引脚应直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    R745至接地、症状仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    让我仔细思考一下还有什么可能是问题。 我下周晚些时候会再见到您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的评分