This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4配置引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314844/am625-ddr4-configuration-pin

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

尊敬的专家:

我正在查找有关将 PIN 标记为" DDRSS_SDRAM_IDX   15" 详情请见所附图像。 生成 dtsi 文件时、 2GB DDR4 存储器配置、在实际场景中默认的 TI dtsi 文件中似乎没有使用该特定的 PIN (SK-AM62)



只需说明此 PIN 配置即可。



此致

拉维库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、您是正确的、驱动程序当前未使用此信息。  这是最近添加的、以便稍后使用。  它不是 PIN、而是用于 V2A_CTL_REG 中的 SDRAM_IDX 参数。  该值随 SDRAM 密度而变化。   

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的澄清、   

    此致、

    拉维库马尔