This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:缺少 LM63驱动程序 sysfs 文件

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314340/66ak2g12-lm63-driver-sysfs-files-missing

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: LM63

您好!

我们使用 LM63作为温度传感器和风扇控制芯片。 lm63.c 驱动程序可以导出很多 sysfs 文件。 然而、在我们使用 TI 66AK2G12 CPU 的系统上、只有一个 temp1_input 可用:

# ls /sys/class/hwmon/hwmon0
器件@     名称        电源/      子系统@   temp1_input  uevent

其他的 Linux 操作系统可以显示十几个文件。 请参阅 e2e.ti.com/.../linux-lm63-about-linux-driver-for-lm63

有什么想法吗? 我想知道这是否是我们的系统所基于的 TI 定制 Linux 操作系统问题、

k2G-EVM-LINUX-SDK-6.03.00.106/board-support/linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85 src

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    为什么要这样做? 我想知道这是否是我们的系统所基于的 TI 定制 Linux 操作系统问题、如

    您可能想要确定您是否正在使用最新/最新的驱动程序(可能未使用)、然后将最新的从公共 Linux 内核树(https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/hwmon/lm63.c)反向移植到您的系统以访问其他传感器输入。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    谢谢! 这是一个愚蠢的错误-我忘了给内核添加这个驱动程序。。。

    汤姆