This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDK9.1器件树问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312833/am625-sdk9-1-device-tree-question

器件型号:AM625

您好!

我的客户使用的是 Linux SDK 9.1。
在 u-boot 器件树文件中、  
arch/arm/dts/k3-am625-sk-binman.dtsi
下面提供了一些说明。

&binman {
        ti-dm {
               filename = "ti-dm.bin";
               blob-ext {
                       filename = "ti-dm/am62xx/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f";
               };
        };

        fsstub-hs {
               filename = "fsstub.bin_hs";
               ti-secure-rom {
                       content = <&fsstub_hs_cert>;
                       core = "secure";
                       load = <0x40000>;
                       sw-rev = <CONFIG_K3_X509_SWRV>;
                       keyfile = "custMpk.pem";
                       countersign;
                       fsstub;
               };
               fsstub_hs_cert: fsstub-hs-cert.bin {
                       filename = "ti-sysfw/ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-cert.bin";
                       type = "blob-ext";
                       optional;
               };
               fsstub_hs_enc: fsstub-hs-enc.bin {
                       filename = "ti-sysfw/ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin";
                       type = "blob-ext";
                       optional;
               };
        };


他想知道以下两个二进制文件的下载 URL。
ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin
ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-cert.bin

谢谢。此致、
田代浩一郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 田代浩一郎,

    今天是在达拉斯的假期、因此您可能会收到延时的回复。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="97804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312833/am625-sdk9-1-device-tree-question 他想知道以下两个二进制文件的下载 URL。
    ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin
    ti-fs-stumb-firmware-am62x-hs-cert.bin

    这些文件仅适用于"HS"器件、一旦申请/授予访问权限、这些文件应成为 TI HS-RESTRICTED-SW 门户上"AM62X-MySecure 软件"的一部分。

    如果您正在为 HS-HS FS 器件编译、您可以暂时忽略这些文件。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答。 此项目现已关闭。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    我今天碰巧与我们的一位安全专家讨论了这个主题、并了解到这些特定的二进制文件实际上是公共 TI 固件库的一部分、请参阅 https://git.ti.com/cgit/processor-firmware/ti-linux-firmware/tree/ti-sysfw?h=ti-linux-firmware 。

    我还仔细检查了 AM62x SDK v9.1的内容、其中也有文件、请参阅以下内容:

    a0797059@dasso:~/ti/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.01.00.08/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm
    $ ll ti-sysfw/
    total 472
    drwxr-xr-x 2 a0797059 a0797059   4096 Dec 14 03:18 ./
    drwxr-xr-x 4 a0797059 a0797059   4096 Dec 14 03:18 ../
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059 131072 Dec 14 03:18 ti-fs-firmware-am62x-gp.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059   1684 Dec 14 03:18 ti-fs-firmware-am62x-hs-cert.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059 131104 Dec 14 03:18 ti-fs-firmware-am62x-hs-enc.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059   1684 Dec 14 03:18 ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-cert.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059 131104 Dec 14 03:18 ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-enc.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059  28672 Dec 14 03:18 ti-fs-stub-firmware-am62x-gp.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059   1683 Dec 14 03:18 ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-cert.bin
    -rw-r--r-- 1 a0797059 a0797059  28704 Dec 14 03:18 ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin

    总的来说、对于我们的 HS-OTP 和 HS 器件产品、除了一些非常具体的工具、如"OTP FS Keywriter"和一些文档外、我相信现在几乎所有东西都已经"公开"了。

    此致、Andreas