This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378:AM4378为什么不维护 RTC (时间)?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1313899/am4378-am4378-why-does-not-the-am4378-maintain-rtc-time

器件型号:AM4378

大家好!

我在 AM4378 EVM 板的基础上构建了板。
我遇到了一些问题。

首先、通过 AM4378的 VDDS_RTC 中的 PMIC 持续维持1.8V 的电源电压。

在 Linux 上、我们使用 date 和 hwclock -w 命令将时间信息存储在 RTC 中。

然而、在 AM4378的主电源关闭后、RTC 将无法保留。
(VDDS_RTC 中保持1.8V。)

原因是什么?

下面是一个晶体器件的电路图。
即使主电源关闭、也会振荡。

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jinsung Lee:

    感谢您的查询。

    我不确定我能否提供任何信息。

    是这是自定义实施。

    这是新设计吗? 如果不是、这之前一直在工作。

    在实施之前已在 EVM 上测试了功能。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    但是、此电路取自 TI 的 AM4378 EVM 电路。

    我从下面的链接下载了电路图、并附上了电路的一部分。

    www.ti.com/.../TMDSEVM437X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jinsung Lee:

    是这是自定义实施。

    这是新设计吗? 如果不是、这之前一直在工作。

    在实施之前已在 EVM 上测试了功能。

    [/报价]

    请回答上述问题。

    我看到您参考了 EVM。 在实施电路之前、是否已对 EVM 进行了测试。

    此致、

    斯里尼瓦萨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jinsung Lee:

    我们有 AM437x 的原理图审查清单。 请复查设计与检查清单。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprace0

    此致、

    斯里尼瓦萨