主题中讨论的其他器件:SK-AM62B
如何在 SDK9.1中启用 USB CDC?
客户在 defconfig 和 DTS 中进行了更改、但在内核启动时出现错误
e2e.ti.com/.../am62x_5F00_vh600_5F00_defconfig
e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62_2D00_main.dtsi
e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62x_2D00_vh600_2D00_common.dtsi

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在 SDK9.1中启用 USB CDC?
客户在 defconfig 和 DTS 中进行了更改、但在内核启动时出现错误
e2e.ti.com/.../am62x_5F00_vh600_5F00_defconfig
e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62_2D00_main.dtsi
e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62x_2D00_vh600_2D00_common.dtsi

容器、
我尝试根据用户指南在 SK-AM62B 上进行验证、并在模块以外的内核中编译 USB Gadget 函数。

启用 USB1至 OTG。

重新编译 DTB 和内核、更新到 SD 卡、启动后、将 USB1连接到 PC、任一侧都无响应。

使 SD 卡与默认.wic 文件, insmod rndis.ko 也返回以下错误。

它是否是 Win10 PC 的驱动程序、以支持 AM62x RNDIS?
尊敬的 Tony:
客户似乎已经取得了一些进展。
在这里您还需要解答吗?
您好、Bin、
从 SK-AM62B 原理图中、USB1应该可以是主机或从机。 您是说板载连接器是主机类型吗?

我重新编译内核和模块、并复制了所有 sudo cp -rf ./drivers/usb /*/media/tony/rootfs/lib/modules/6.1.33-rt11-g685e771524/kernel/drivers/usb /"
然后 insmod usb_f_rndis.ko 或 g_ether.ko 都返回错误。 应该是依赖问题。
root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c/kernel/drivers/usb/gadget/function# insmod usb_f_rndis.ko [ 96.292580] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_os_desc_prepare_interf_dir (err -2)ction# insmod usb_f_rndis.ko [ 96.292612] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_interface_id (err -2) [ 96.292626] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_assign_descriptors (err -2) [ 96.292654] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_disconnect (err -2) [ 96.292670] usb_f_rndis: Unknown symbol config_ep_by_speed (err -2) [ 96.292675] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_set_dev_addr (err -2) [ 96.292690] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_register_netdev (err -2) [ 96.292702] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_function_register (err -2) [ 96.292709] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_get_host_addr_u8 (err -2) [ 96.292714] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_set_qmult (err -2) [ 96.292729] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_get_host_addr (err -2) [ 96.292855] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_set_gadget (err -2) [ 96.292868] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_ep_autoconfig (err -2) [ 96.292889] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_put_function_instance (err -2) [ 96.292898] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_connect (err -2) [ 96.292906] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_get_dev_addr (err -2) [ 96.292910] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_set_host_addr (err -2) [ 96.292925] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_function_unregister (err -2) insmod: ERROR: could not insert module usb_f_rndis.ko: Unknown s[ 96.292931] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_cleanup (err -2) ymbol in module [ 96.292941] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_get_ifname (err -2) [ 96.292946] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_set_ifname (err -2) [ 96.292961] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_setup_name_default (err -2) root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c/kernel/driv[ 96.292974] usb_f_rndis: Unknown symbol gether_get_qmult (err -2) ers/usb/gadget/function# [ 96.292987] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_free_all_descriptors (err -2) [ 96.292996] usb_f_rndis: Unknown symbol usb_gstrings_attach (err -2)
root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c/kernel/drivers/usb/gadget/legacy# insmod g_ether.ko [ 2183.268468] g_ether: Unknown symbol usb_get_function_instance (err -2) [ 2183.268501] g_ether: Unknown symbol usb_string_ids_tab (err -2) [ 2183.268511] g_ether: Unknown symbol usb_get_function (err -2) [ 2183.268518] g_ether: Unknown symbol usb_composite_unregister (err -2) [ 2183.268539] g_ether: Unknown symbol gether_set_dev_addr (err -2) [ 2183.268545] g_ether: Unknown symbol usb_put_function (err -2) [ 2183.268563] g_ether: Unknown symbol rndis_borrow_net (err -2) [ 2183.268577] g_ether: Unknown symbol usb_add_function (err -2) [ 2183.268581] g_ether: Unknown symbol usb_composite_probe (err -2) [ 2183.268587] g_ether: Unknown symbol gether_register_netdev (err -2) [ 2183.268594] g_ether: Unknown symbol usb_composite_overwrite_options (err -2) [ 2183.268599] g_ether: Unknown symbol gether_set_qmult (err -2) [ 2183.268605] g_ether: Unknown symbol usb_otg_descriptor_alloc (err -2) insmod: ERROR: could not insert module g_ether.ko: Unknown symbo[ 2183.268610] g_ether: Unknown symbol gether_set_gadget (err -2) l in module [ 2183.268617] g_ether: Unknown symbol usb_put_function_instance (err -2) [ 2183.268623] g_ether: Unknown symbol gether_set_host_addr (err -2) [ 2183.268628] g_ether: Unknown symbol usb_otg_descriptor_init (err -2) [ 2183.268634] g_ether: Unknown symbol usb_add_config (err -2) root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c/kernel/drivers/usb/gadget/legacy#
尊敬的 Tony:
您是说板载连接器类型为主机吗?
可以。
USB1总线具有150uF 的电容、这对于器件模式来说太多了。 即使您使用了非法的 A 类到 A 类 USB 电缆、USB1也不能用作设备端口。
我重新编译内核和模块、并复制了所有 sudo cp -rf ./drivers/usb /*/media/tony/rootfs/lib/modules/6.1.33-rt11-g685e771524/kernel/drivers/usb /"
然后 insmod usb_f_rndis.ko 或 g_ether.ko 都返回错误。 应该是依赖问题。
[/报价]您仅复制了内核模块、而没有复制内核映像。 您必须将两者更新到 SD 卡:
- sudo cp arch/arm64/boot/image /引导/
- sudo make modules_install install_MOD_path=
您好、Bin、
作为客户在 VMware 下的 Ubantu,无法检测到它,但无法确定它是由 PC 系统或板造成的。
我想验证 RNDIS 功能在我的示例,我使映像,模块和 DTB 再次,CP 和安装了新的构建映像和模块,仍然相同的错误。
root@am62xx-evm:/lib/modules# ls -l total 8 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 9 2018 6.1.46-rt13-gb871cdee8c drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 15 2024 6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty root@am62xx-evm:/lib/modules# root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty/kernel/drivers/usb/gadget/legacy# uname -a Linux am62xx-evm 6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty #3 SMP PREEMPT Mon Jan 15 11:49:11 CST 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty/kernel/drivers/usb/gadget/legacy# insmod g_ether ko [ 848.974869] g_ether: Unknown symbol usb_get_function_instance (err -2) [ 848.974929] g_ether: Unknown symbol usb_string_ids_tab (err -2) [ 848.974964] g_ether: Unknown symbol usb_get_function (err -2) [ 848.974993] g_ether: Unknown symbol usb_composite_unregister (err -2) [ 848.975041] g_ether: Unknown symbol gether_set_dev_addr (err -2) [ 848.975069] g_ether: Unknown symbol usb_put_function (err -2) [ 848.975111] g_ether: Unknown symbol rndis_borrow_net (err -2) insmod: ERROR: could not insert module g_ether.ko: Unknown symbo[ 848.975140] g_ether: Unknown symbol usb_ad d_function (err -2) l in module [ 848.975167] g_ether: Unknown symbol usb_composite_probe (err -2) [ 848.975202] g_ether: Unknown symbol gether_register_netdev (err -2) [ 848.975232] g_ether: Unknown symbol usb_composite_overwrite_options (err -2) [ 848.975260] g_ether: Unknown symbol gether_set_qmult (err -2) [ 848.975289] g_ether: Unknown symbol usb_otg_descriptor_alloc (err -2) [ 848.975317] g_ether: Unknown symbol gether_set_gadget (err -2) [ 848.975344] g_ether: Unknown symbol usb_put_function_instance (err -2) root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty/ker[ 848.975373] g_ether: Unknown symbol gether _set_host_addr (err -2) [ 848.975400] g_ether: Unknown symbol usb_otg_descriptor_init (err -2) nel/drivers/usb/gadget/legacy# [ 848.975429] g_ether: Unknown symbol usb_add_config (err -2) root@am62xx-evm:/lib/modules/6.1.46-rt13-gb871cdee8c31-dirty/kernel/drivers/usb/gadget/legacy#
使用 modprobe g_ether 命令、可以成功启用 RNIDS、并且可以在我的 Ubuntu 22上识别。
root@am62xx-evm:~# modprobe g_ether [ 80.696108] using random self ethernet address [ 80.696125] using random host ethernet address [ 80.697098] usb0: HOST MAC 86:a5:80:d7:80:dc [ 80.697115] usb0: MAC e6:8e:da:b3:a8:3e [ 80.697180] using random self ethernet address root@am62xx-evm:~# [ 80.697186] using random host ethernet address [ 80.697290] g_ether gadget.0: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008 [ 80.697298] g_ether gadget.0: g_ether ready [ 80.938067] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): usb0: link becomes ready

连接到 Window 笔记本电脑、可以在右下角的屏幕上看到检测过程并成功完成、但找不到 ipconfig 和设备管理器。 您可以在设备管理器中看到 USB 串行。
BTW、我的硬件设置:SK-AM62B USB1 A 型连接到 PC。 最新的 Linux SDK
root@am62xx-evm:~# uname -a
Linux am62xx-evm 6.1.46-rt13-gb871cde8c31-Dirty #4 SMP 抢占 Tue Jan 16 19:17:15 CST 2024 Aarch64 Aarch64 Aarch64 GNU/Linux
尊敬的 Tony:
作为客户在 VMware 下的 Ubantu,无法检测到它,但无法确定是由于 PC 系统或主板。
我很长时间没有使用过 VMware, 但我认为默认情况下、PC USB 控制器不会路由到 VMware 中的操作系统、您必须手动将 USB 控制器分配给 VMware、以便 VMware 中的 Ubuntu 可以看到 USB 控制器和连接的 USB 设备。
使用 modprobe g_ether 命令可以成功启用 RNIDS,并且可以在我的 Ubuntu 22上识别。
"modprobe g_ether"是正确的命令,不应使用 insmod 命令。 G_ether (和其他 USB 小工具驱动程序)取决于其他 USB 驱动程序。 modprobe 命令会自动加载所有从属驱动程序,但 insmod 命令不会。
BTW、我的硬件设置:SK-AM62B USB1 A 型连接到 PC。 最新的 Linux SDK
[/报价]我想您设置 USB1 dr_mode ="otg"、然后您需要设置 USB0 dr_mode ="host"。 在"OTG"模式下使用两个 USB 端口有点复杂。