This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:生成 am62x-cert.bin 和 am62x-enc.bin 文件

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312255/am625-generating-am62x-cert-bin-and-am62x-enc-bin-files

器件型号:AM625

您好!

我可以在其中找到用于生成以下文件的文档:

ti-fs-firmware-am62x-hs-cert.bin
ti-fs-firmware-am62x-hs-enc.bin
ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-cert.bin
ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-enc.bin
ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-cert.bin
ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin

此致、

约翰·托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望生成我们自己的认证、并从 ti-sysfw 中替换现有的二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    这些是由 TI 针对 AM62x HS-SE FS 和 HS-SE 进行加密/签名的 FW 文件。
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我认为其中一些文件是证书。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:
    是的、回答正确。
    -用于 HS-SE 的证书和加密的 TIFS 二进制文件
    ti-fs-firmware-am62x-hs-cert.bin
    ti-fs-firmware-am62x-hs-enc.bin
    -用于 HS-TIFS 的证书和加密的 FS 二进制文件
    ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-cert.bin
    ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-enc.bin
    -用于 HS-IFS FS 和 HS-SE 的证书和加密的 TIFS 存根二进制文件
    ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-cert.bin
    ti-fs-stub-firmware-am62x-hs-enc.bin

    用于离线问题。
    我们提供 AM62x 安全资源下载门户、其中提供了安全配套资料/链接/工具... 均托管
    software-dl.ti.com/.../AM62x_HS_index_FDS.html
    用户可申请 AM62x 安全资源下载门户的访问权限
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
    此致!
    -洪