This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:Git clone isn't working for Arago-project

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312423/processor-sdk-am335x-git-clone-isn-t-working-for-arago-project

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3354

您好!

我使用过其他 处理器上的 Yocto。 当我尝试为 am3354构建新的 SDK 时、Git 克隆无法正常运行。 互联网是适当的,还有其他论坛有同样的问题。 然而,在我的情况下,没有任何帮助。

:~/yocto$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
Cloning into 'tisdk'...
fatal: unable to connect to arago-project.org:
arago-project.org[0: 192.163.14.205]: errno=Connection timed out

Git 克隆和互联网工作,  

根据这篇文章: software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html

谢谢你。

-克里斯