This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM (PSDK 7.1)→TDA4 Low (PSDK 8.6)→TDA4 Entry (PSDK 9.1) ISP 库兼容性查询。

Guru**** 2541840 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312783/tda4vm-tda4vm-psdk-7-1-tda4-low-psdk-8-6-tda4-entry-psdk-9-1-isp-library-compatibility-inquiry

器件型号:TDA4VM

尊敬的

当使用 TDA4VM (PSDK 7.1)开发的 ISP 库合并到 TDA4 Low (PSDK 8.6)时、ISP 函数不起作用。

它在 PSDK 7.1中作为单个 CAM 应用程序开发、平台团队正在像在 PSDK 8.6中一样使用该库。

在上述版本升级情况下、ISP 相关 API 或 DCC 工具版本是否存在兼容性问题、  

有必要推出新版本吗?

最尊重

韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KO:

    究竟面临什么问题? 您能否提供一些相关信息?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    据平台团队称,ISP 输出只显示黑屏。

    Br、

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KO:

    您能打印统计数据并与我们分享吗? 黑屏可能有多种原因、因此让我们首先看看链本身是否运行正常。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    平台团队仅要求我检查 PSDK 7.1和 PSDK 8.6之间的 ISP 库兼容性。

    他们表示其他设计和调试仍在进行中。


    根据韩国 TI FAE 提供的数据、中低侧的 ISP 差异是 VPAC1 (VISS1、LDC1)和 VPAC3 (VISS3、LDC2)版本。

    您能否简单确认上述版本差异之间的兼容性?

    Br.

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibeom:

    根据韩国 TI FAE 提供的数据,中低侧的 ISP 差值是 VPAC1 (VISS1, LDC1)和 VPAC3 (VISS3, LDC2)版本。

    您能否简单地确认上述版本差异之间的兼容性?

    VPAC3仅在 VISS 中添加了几个新组件。

    VPAC1的 DCC 调优工具和配置(例如 xml 文件)应与 VPAC3兼容。
    TI PSDK 已更新 tivox s/w、因此它向后兼容。

    Unknown 说:
    使用 TDA4VM 开发的 ISP 库(PSDK 7.1)已合并为 TDA4 Low (PSDK 8.6)

    这是关于哪个库?
    它是客户自己的 tiovx 上的库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua

    这是关于哪个库?
    它是客户自己的 tiovx 上的库吗?

    可以。 ISP 库由 ISP 第三方单独开发和更新、并且设计成与新的传感器驱动程序协同操作。

    Br

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kibeom:

    感谢您提供的信息!
    它看起来可能同时包含2A 和 VPAC 调优/控制。

    硬件方面、VPAC3非常接近 VPAC1并且应该向后兼容。
    在 S/W 方面、对于支持 VISS、tiovx 和 PDK 的7.1和8.6进行了相当多的更改。

    可能需要第三方进行一些调试。