This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312928/tda4vm-sbl

器件型号:TDA4VM

[常见问题解答] TDA4VM:使用 combined_appImage 在 SBL 引导流程中运行 vision_apps

参阅上一篇文章中的回复、当 SD 卡启动时、MCU 的串行端口输出如下所示:

SBL Revision: 01.00.10.01 (Jan 15 2024 - 15:22:24)
TIFS  ver: 9.1.2--v09.01.02 (Kool Koala)

没有其它打印件留下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您使用的是 IPC_ECHO_testb_FreeRTOS 作为您的 DM、这不会提供任何进一步的日志。

    请检查 MAIN_UART 的 A72的日志。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、一个核心串行端口具有启动日志、系统正常启动。