This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:AM62B-P1的器件树

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1311922/sk-am62b-p1-device-tree-for-am62b-p1

器件型号:SK-AM62B-P1

您好!

我目前使用的是 AM62B-P1电路板、需要器件树源(DTS)文件。

可以从何处获取 DTS 文件?

此致

曼朱纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    - u-boot 器件树文件位于以下位置、即 k3-am625-r5-sk.dts、k3-am625-sk.dts……
    git.ti.com/.../dts
    -内核设备树文件
    git.ti.com/.../ti
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到 AM62B-P1的 DTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K3-am625-R5-SK.dts、K3-am625-SK.dts……适用于 AM62B-P1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 SK-AM62X 的 AM62b-P1由两个 IO 扩展器和使用的 PMIC 组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K3-am625-R5-SK.dts、K3-am625-SK.dts……适用于 AM62B-P1

    我再说明一点。
    这些器件树文件是目前可用的文件、并在 AM62B-P1的 SDK 9.1中使用。
    在某些情况下、特定 SoC/EVM 外设节点还不容易获得、例如 IOexpander2、PMIC 节点...、就像您这样。
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它何时准备就绪? "你在担心什么?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前面的 e2e 中所述、电流估算值为 SDK 9.2。
    e2e.ti.com/.../4970068

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SDK 9.2何时 发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在参考的 e2e 中指出了该特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以提前访问 DTS 文件吗? 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如参考的 e2e 示例中所述的替代选项
    e2e.ti.com/.../4972160