This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A 入门套件 EVM

Guru**** 2542150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1311261/am62a3-am62a-starter-kit-evm

器件型号:AM62A3

TI 您好
我使用 AM62A 入门套件 EVM、在从 Type C 提供电源时、我发现电源在 PMIC 处达到、它会生成1V1和1V8、但不会生成内核电源。 此外、U36下的 PMIC_ENABLE 也始终为低电平。 可能是什么问题?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    感谢您的查询、很抱歉注意 SK 有一些问题。

    您是否能够在 TP46 VCC_3V3_MAIN 上测量3.3V

    我来咨询 EVM 专家。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhineet,

    PMIC_ENABLE 应始终为高电平以开启 PMIC。 您在 TP41处获得的电压是多少?

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位为毫伏
    导致此问题的原因可能是什么以及如何解决此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    这是 TP46 VCC_3V3_MAIN 还是 PMIC_ENABLE ?

    在发现问题之前您是否使用过电路板。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    委员会的工作较为早,


    TP46为3V3  

    我的 PMIC 使能以毫伏为单位、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    在发现问题之前您是否使用过电路板。

    是否在 J9上连接了跳线?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们之前使用过此电路板  

    问题发生后、我也连接了 J9、问题未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    谢谢你。

    您能否提供 发生故障的背景情况。

    此问题是否在后续下电上电期间或进行一些探测等时发生。

    这对我们的分析很有帮助。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的鸡巴在她的屁眼里滑了出来,我就在她的屁眼里滑了出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    谢谢你。

    Boards

    您说电路板、您是说您有超过1个电路板有问题吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起输入错误

    问题仅与1块电路板有关。
    此致

    A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhineet Ranjan

    好的。 我会委派给 EVM 专家来表达他的想法。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhineet,

    出于某种原因、处理器上会启用 LPM。 在 EVM 以前工作时、您是否尝试过任何低功耗模式?

    您从何处购买此 EVM?

    此致、

    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sethil:

    您以前在 EVM 工作时是否尝试过任何低功耗模式?

    是的、我们通过使系统进入部分 I/O 模式来通过 Linux Processor SDK 9.1实现了低功耗模式。