This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:在将 AMIC110替换为 AM3357时如何更改内核时钟

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309118/am3357-how-to-change-the-core-clock-when-replacing-amic110-with-am3357

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好!

关于 AMIC110→AM3357的替换、我们能够确认相同二进制文件的正常运行。 我们计划在未来将 A8内核时钟从300MHz 更改为600MHz。 我认为、更改内核时钟只需要更改 CLKOUT。 以下想法有什么问题吗?

CLKOUT =[M /(N+1)]* CLKINP *[1/M2]

・CM_CLKSEL_DPLL_MPU。 DPLL_DIV = N
・CM_CLKSEL_DPLL_MPU。 DPLL_MULT = M
・CM_DIV_M2_DPLL_MPU.DPLL_CLKOUT_DIV = M2

[更改]
双精度[M /(N+1)]

将 M2减半


如果您能告诉我如何更改内核时钟、我将不胜感激。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我已经将这份工作指派给了一名硬件专家、但他们目前不在办公室。  

    根据我的理解,您将从 AMIC110迁移到 AM335x 并运行 TI 或您的客户提供的非 Linux 软件,并希望确保软件兼容性不会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    是的、就是这样。 由于 M2当前设置为1、似乎有必要将乘法率增加到2倍。 我们将继续并行调查、但可能还需要牢记其他要点、因此我们将继续期待您的回答。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科诺

    300/600的 PLL 设置应为:

    --保罗