大家好,AM62A Champ!
一位客户正在尝试在 SK-AM62A EVK 上启动 Priv2摄像头。
尽管执行了 SDK 说明、但无法成功看到摄像头工作。
他们从以下链接购买了摄像头和电缆。
- IMX 219摄像机
https://smartstore.naver.com/icfactory/products/8045743758?
- 22引脚到15引脚电缆
基于 Yocto、他们通过使用 tisdk-edgeai-image 覆盖 uEnv.txt 来添加 dtbo、并且在启动时、以下消息显示检测到摄像头。
am62axx-EVM 登录名:root
[19.010779] kauditd_printk_skb:2个回调被抑制
[19.010794] 审核: type=1006审核(1703680253.900:10 ): PID=1325 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(无) old-ss=4294967295 sss=3 res=1
[19.028606] 审核:type=1300审计(1703680253.900:10):arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=1 a0=8 a1=fff1274e38 a2=1 a3=ff9e420020 items=0 tty=1 tty=1325 auid=0 uid=0 ufs=0fs=0"gid=0"(gid=0)/lib/systemd/systemd (supid=0) gid=0"(gid=0) gid=jes=0 (supid=0)
[19.056039] 审核: type=1327审核(1703680253.900:10):proctitle="(systemd)"
[19.063901] 审核:type=1334审核(1703680253.924:11):prog-id=11 op=load
[19.071462] 审核:type=1300审计(1703680253.924:11):arch=c00000b7 syscall=280 success=yes exit=8 a0=5 a1=ffeb1e3bc0 a2=78 a3=0 items=0 tty=1 pid=0 uid=0 gid=0 euid=0 euid=0 euid=0 sid=0sid=0"systemfid=0"(gfs=d=d=d=d=jes=d=d=d=d")/lib/systemd/systemd jes=jes=0 (sid=0)
[19.097563] 审核:类型=1327审核(1703680253.924:11):proctitle="(systemd)"
[19.105312] 审核:type=1334审核(1703680253.944:12):prog-id=11 op=unload
[19.112526] 审核:type=1334审核(1703680253.944:13):prog-id=12 op=load
[19.119404] 审核:type=1300 audit(1703680253.944:13):arch=c00000b7 syscall=280 success=yes exit=8 a0=5 a1=ffeb1e3c60 a2=78 a3=0 items=0 tty=1 pid=1325 auid=0 gid=0 ueid=0 euid=0 suid=0 sid=0"systemfsid=0"gid=0"systemfegsid=0"/lib/systemd/systemd keys=0"ges=d"(ges=jes=0)
[19.144893] 审核: type=1327审核(1703680253.944:13):proctitle="(systemd)"
检测到 CSI 摄像头0
设备=/dev/video-rpi-cam0
名称= imx219
格式=[fmt:SRGGB8_1X8/1920x1080]
subdev_id =/dev/v4l-rpi-subdev0
ISP 要求=是
但是、当它们运行用于摄像头捕获测试的 gstreamer 时、会输出以下内核消息。

[ 64.589639] imx219 4-0010:写入寄存器0x4540失败。 误差=-5
[ 64.595891] imx219 4-0010:imx219_start_saming 发送 mfg 标头失败
[ 64.603144] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:无法启动 subdev 上的流0x1
此外、即使我检查上述显示屏上的示波器、即使我将 i2c 命令发送到 i2c bus4 DP 从地址10、也不会输出 SCL。 请帮助我检查问题。

如果您在 GUI 应用程序中输入 custom 并选择相机、则不会从 GUI 应用程序发出任何内容、并且控制台发送的内核错误消息也会重复。
在执行 SDK 文档中的指令时、请检查 RPIV2是否能够无任何错误地运行。
谢谢。
此致、
插孔