This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:主域 CPSW2G

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310029/tda4vh-q1-main-domain-cpsw2g

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、专家:

在 TDA4VH 数据表中、我看到我们支持主域 CPSW2G 并支持 RGMII 接口、我的客户 Hirain 希望 通过 Mac 将主域以太网(cpsw9g)与 MCU 域(mcu_cpsw2g)以太网连接到 Mac、 但我们在 cpsw9g 中不支持 RGMII、因此客户希望使用主域 CPSW2G Mac 与 MCU_CPSW2G 连接、并通过互连将 CPSW9G 与主域连接。  

我的问题是:

1.我们是否测试过主域 CPSW2G? 它能否与 CPSW9G 连接?  

2.如果我们能支持这个数据流,你认为有一些更好的数据流吗? 客户不想使用 IPC、因为这会产生一些 CPU 负载。

Br、

边奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    、因此客户想要使用主域 CPSW2G Mac 与 MCU_CPSW2G 连接、并通过互连将 CPSW9G 与主域连接。  [/报价]

    每个 CPSW 实例在 Sock 中都是一个独立的实体。

    根据您的要求、我知道您希望将 MCU CPSW2G 连接到主 CPSW9G、CPSW9G 将连接到外部工作。
    我希望上面的 MCU CPSW2G 运行 MCAL ETH 驱动程序?

    如果是、您有两种选择。
    1.对 MCU 使用 RGMII PHY CPSW2G、对 CPSW9G 使用 SGMII PHY、并使用 RJ45电缆从外部连接。
    在 MAC 到 MAC RGMII 连接中使用主 CPSW2G 和 MCU CPSW2G、并在主 CPSW2G 的 MCU CPSW2G 和 Linux 本机驱动程序上运行 MCAL 应用、 如果要与 CPSW9G 通信、还需为 CPSW9G 运行本机 Linux 驱动程序、并在主 CPSW2G 和 CPSW9G 上创建桥接接口。

    在上面的选项-2中、使用网桥转发基本规则(软件转发)并转发数据包 b/w MCU CPSW2G 和 CPSW9G。 在这种情况下、无法进行硬件转发、因为 MCU CPSW2G 不会直接连接到 CPSW9G。

    请参阅 常见问题解答 [如何 迁移到 原生 Linux 驱动程序]。
    有关桥接接口创建和添加转发规则的信息、请参阅 Linux 文档。

    此致、
    苏德黑尔